DOCA0265ES-07

Modo de navegación de árbol

Visualización de la pantalla de estructura de árbol

El modo de navegación de árbol permite navegar manualmente por la estructura de menús de la unidad de control MicroLogic Active. El modo de navegación de árbol permite realizar las siguientes acciones:

  • Mostrar valores de mediciones de la unidad de control

  • Consultar las alarmas activas y el historial de eventos

  • Consultar los elementos de mantenimiento, así como un historial de registros de servicio

  • Mostrar y editar los ajustes de configuración de la unidad de control

  • Mostrar los ajustes de protección

La navegación de árbol comienza en el menú de navegación de árbol:

Haga clic en el enlace de uno de los elementos siguientes del menú de nivel 2 para ver su contenido:

Nivel 1

Nivel 2

Menú de navegación de árbol

Alarmas/Historial

Mantenimiento

Medidas

Configuración

Protección

Navegación por la estructura de menús

Los botones de navegación de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic Active permiten navegar por la estructura de menús, así como acceder a los valores mostrados y ajustes configurables.

A continuación se enumeran las operaciones que pueden realizarse, acompañadas de un ejemplo:

  • Mostrar datos, como por ejemplo valores de energía

  • Restablecer valores o contadores, como por ejemplo restablecer la corriente eficaz máxima

  • Seleccionar opciones de una lista, como por ejemplo el idioma

  • Editar un valor, como por ejemplo la tensión nominal

  • Validar un mensaje emergente, como por ejemplo un mensaje de disparo emergente

Visualización de datos

En el ejemplo siguiente se muestra cómo mostrar los valores de energía:

Paso

Acción

Pantalla

1

Para acceder al menú de navegación de árbol:

  • Desde la Pantalla de inicio de LSIG, pulse cualquier botón de navegación.

  • Desde cualquier otra pantalla, pulse Back repetidamente hasta llegar al menú de navegación de árbol.

Pulse el botón hacia abajo para seleccionar Medidas.

2

Pulse OK. Se abre el menú Medidas.

Pulse el botón hacia abajo para seleccionar Energía.

3

Pulse OK. Se abre el menú Energía.

Pulse el botón hacia abajo para seleccionar E Recibida.

4

Pulse OK. Se muestra la pantalla E Recibida.

5

Para salir de la pantalla E Recibida, pulse el botón Back para volver al menú Energía.

Ajuste del código PIN

Se puede usar un código PIN para proteger funciones y parámetros clave de la unidad de control MicroLogic Active. Para obtener más información sobre el uso del código PIN, consulte Gestión de acceso mediante HMI.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo ajustar el código PIN de la unidad de control MicroLogic Active.

Paso

Acción

Pantalla

1

Con un destornillador plano, rompa el precinto y levante la tapa del botón de configuración de protección.

2

Pulse el botón de configuración de protección.

3

Se le pedirá que cree una cuenta de SecurityAdmin:

  • Pulse OK para crear una cuenta de SecurityAdmin y ajustar el código PIN.

  • Pulse Hacerlo más tarde para acceder directamente a la modificación de los parámetros de LSIG sin crear una cuenta de SecurityAdmin.

    En este caso, pasará directamente al paso 11.

4

Si ha pulsado OK en el paso 3, se abrirá la pantalla de ajuste del código PIN.

5

Ajuste un nuevo código PIN de la siguiente manera:

  • Pulse los botones hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir en uno el dígito seleccionado.
  • Pulse OK para confirmar el valor del dígito actual y pasar al siguiente dígito de la derecha.
  • Pulse Back para volver al dígito anterior de la izquierda.

6

Pulse OK en el dígito situado más a la derecha para confirmar el código PIN.

7

Se abre la pantalla de confirmación del código PIN.

8

Introduzca el mismo código PIN que el que ha enviado en el paso 5.

Pulse OK en el dígito situado más a la derecha para confirmar el nuevo código PIN.

9

Se abre la pantalla de notificación de actualización del código PIN.

10

Pulse OK.

11

Se abre el menú Configuración estándar.

12

Cierre y selle la tapa del botón de configuración de protección.

Restablecimiento de valores

Algunos menús incluyen valores o contadores que pueden restablecerse. En el ejemplo siguiente se muestra cómo navegar hasta la corriente eficaz máxima para restablecerla:

Paso

Acción

Pantalla

1

Para acceder al menú de navegación de árbol:

  • Desde la Pantalla de inicio de LSIG, pulse cualquier botón de navegación.

  • Desde cualquier otra pantalla, pulse Back repetidamente hasta llegar al menú de navegación de árbol.

Pulse el botón hacia abajo para seleccionar Medidas.

2

Pulse OK. Se abre el menú Medidas.

Seleccione Corriente.

3

Pulse OK. Se abre el menú Corriente.

Pulse el botón hacia abajo para seleccionar Restablecer máximo.

4

Pulse OK.

Se muestran la fecha y la hora del último restablecimiento.

5

Pulse OK. Se abre la pantalla de confirmación de restablecimiento.

En la pantalla de confirmación de restablecimiento, use los botones hacia arriba y hacia abajo para seleccionar una de las siguientes opciones y, a continuación, pulse OK en ella:

  • Confirmar para restablecer la corriente eficaz máxima.

    Tras un retardo, se muestran la nueva fecha y hora de restablecimiento. Pulse Back para volver a la pantalla Corriente.

  • Cancelar para regresar a la pantalla Corriente sin restablecer el valor.

Selección de opciones de una lista

Algunos menús presentan las diferentes opciones en una lista. En el ejemplo siguiente se muestra cómo navegar hasta las opciones de idioma y seleccionar las opciones deseadas:

Paso

Acción

Pantalla

1

Para acceder al menú de navegación de árbol:

  • Desde la Pantalla de inicio de LSIG, pulse cualquier botón de navegación.

  • Desde cualquier otra pantalla, pulse Back repetidamente hasta llegar al menú de navegación de árbol.

Pulse el botón hacia abajo para seleccionar Configuración.

2

Pulse OK. Se abre el menú Configuración.

Seleccione General.

3

Pulse OK. Se abre el menú General.

Seleccione Idioma.

4

Pulse OK. Se abre el menú Idioma.

5

Pulse los botones hacia arriba y hacia abajo para seleccionar un idioma y pulse OK.

6

Se abre la pantalla de confirmación del cambio de idioma.

Pulse OK para confirmar que desea cambiar al idioma seleccionado.

7

Tras un retardo, aparece una marca de confirmación junto al idioma seleccionado.

Edición y almacenamiento de ajustes de parámetros

Cuando edite el ajuste de un parámetro, use los botones hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir el ajuste en un incremento.

Esta función se aplica tanto a valores numéricos como a selecciones de listas.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo editar la tensión nominal:

Paso

Acción

Pantalla

1

Para acceder al menú de navegación de árbol:

  • Desde la Pantalla de inicio de LSIG, pulse cualquier botón de navegación.

  • Desde cualquier otra pantalla, pulse Back repetidamente hasta llegar al menú de navegación de árbol.

Pulse el botón hacia abajo para seleccionar Configuración.

2

Pulse OK. Se abre el menú Configuración.

Pulse el botón hacia abajo para seleccionar Red.

3

Pulse OK. Se abre el menú Red.

Seleccione Voltaje.

En el ejemplo, el ajuste de tensión es 240 V.

4

Pulse OK. Se abre el menú Voltaje.

Pulse los botones hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la tensión deseada y pulse OK.

5

Pulse OK para volver al menú Red con el valor seleccionado validado.

En el ejemplo, el nuevo ajuste de tensión es 220 V.

Si la modificación no se realiza de manera correcta, aparece un mensaje de error detectado. Pulse OK para confirmar el mensaje. Se mostrará el menú anterior.

Realización de una prueba de protección en la unidad de control MicroLogic Active

La función de prueba de protección simula un disparo generado por:

Paso

Acción

Pantalla

1

Para acceder al menú de navegación de árbol:

  • Desde la Pantalla de inicio de LSIG, pulse cualquier botón de navegación.

  • Desde cualquier otra pantalla, pulse Back repetidamente hasta llegar al menú de navegación de árbol.

Pulse el botón hacia abajo para seleccionar Mantenimiento.

2

Pulse OK. Se abre el menú Mantenimiento.

Seleccione Prueba de protección.

3

Pulse OK.

Si se ha creado una cuenta de SecurityAdmin, se abrirá el menú del código PIN.

Si no se ha creado una cuenta de SecurityAdmin, consulte Ajuste del código PIN.

4

Introduzca el código PIN de la siguiente manera:

  • Pulse los botones hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir en uno el dígito seleccionado.
  • Pulse OK para confirmar el valor del dígito actual y pasar al siguiente dígito de la derecha.
  • Pulse Back para volver al dígito anterior de la izquierda.

5

Pulse OK en el dígito situado más a la derecha para confirmar el código PIN.

6

Se abre el menú de confirmación de la prueba de protección.

Pulse OK para confirmar que desea iniciar la prueba de protección y disparar el interruptor automático.

7

Comienza una cuenta atrás de 5 a 1 s.

8

  • Para las unidades de control MicroLogic Active 2.0 and 5.0, aparece el mensaje emergente de disparo Disparo de prueba Ii.

  • Para las unidades de control MicroLogic Active 6.0, aparece el mensaje emergente de disparo Disparo de prueba Ig.

Pulse OK para cerrar el mensaje emergente de disparo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?