DOCA0265ES-07

Protección contra sobretensión (ANSI 59)

Presentación

La protección contra sobretensión (ANSI 59) supervisa constantemente la tensión del sistema. Si el nivel de tensión de una instalación sale de sus límites aceptables, la información proporcionada por la protección contra sobretensión se puede utilizar para iniciar una acción apropiada para restaurar las condiciones de funcionamiento adecuadas en la instalación.

La información proporcionada por la protección contra sobretensión se utiliza para generar alarmas y el disparo del interruptor automático cuando sea necesario. Además, la supervisión constante de las tensiones de fase a fase o de fase a neutro permite iniciar medidas apropiadas para salvaguardar el funcionamiento de la instalación durante situaciones anormales o críticas (por ejemplo, desconexión de cargas, cambio de fuente y arranque del generador de emergencia).

Requisitos previos

La protección contra sobretensión requiere una fuente de alimentación externa de 24 V CC.

La protección contra sobretensión es compatible con:

Principio de funcionamiento

La protección contra sobretensión supervisa tres tensiones de fase a fase (V12, V23, V31) o tres tensiones de fase a neutro (V1N, V2N, V3N).

La protección contra sobretensión cuenta con dos modos de protección:

  • Por fase: cada tensión se supervisa de manera independiente. La función de protección contra sobretensión detecta cuándo una de las tres tensiones supervisadas alcanza el umbral Vmax.

  • Todas las fases: las tres tensiones se supervisan a la vez. La función de protección contra sobretensión detecta cuándo las tres tensiones supervisadas alcanzan el umbral Vmax.

La acción realizada por la función de protección contra sobretensión se retarda por una temporización ajustable, tVmax.

Cada modo de protección contra sobretensión, por fase o todas las fases, puede activarse o desactivarse por separado.

Ajuste de la protección

Los ajustes de protección contra sobretensión son:

  • Activación. Permite desactivar o activar y configurar el modo de protección contra sobretensión

    • OFF: desactiva la protección contra sobretensión

    • Por fase: la protección contra sobretensión se activa cuando una de las tres tensiones de fase alcanza el umbral Vmax (ANSI 59-1)

    • Todas las fases: la protección contra sobretensión se activa cuando las tres tensiones de fase alcanzan el umbral Vmax (ANSI 59-2)

    • Ambos: la protección contra sobretensión se activa cuando una de las tres tensiones de fase, o las tres, alcanzan el umbral Vmax

  • Acción. Seleccione la acción que se realizará cuando se active la protección contra sobretensión:

    • Disparo: el interruptor automático se dispara cuando se superan tanto el umbral de tensión como la temporización

    • Alarma: se generan alarmas sin que se dispare el interruptor automático

  • Tipo. Seleccione el tipo de tensión que desea supervisar:

    • Selección de tensión fase a fase VLL

    • Selección de tensión de fase a neutro VLN (este ajuste se debe seleccionar solamente con interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT conectado y configurado)

  • Vmax: umbral de protección contra sobretensión

  • tVmax: temporización de protección contra sobretensión

Pueden configurarse en la pantalla MicroLogic Active, navegando desde el menú de navegación de árbol hasta Protección > Protecciones avanzadas > Sobretensión y pulsando Editar configuración.

Para configurar los ajustes de protección contra sobretensión solo está disponible el modo de ajuste preciso.

Ajustes de protección

Ajuste

Valor

Ajuste de fábrica

Activación

OFF/Por fase/Todas las fases/Ambos

OFF

Acción

Alarma/Disparo

Alarma

Tipo

VLL/VLN

VLL

Ajuste

Unidad

Rango

Paso

Ajuste de fábrica

Vmax

V

100-1200

1

100

tVmax

s

1-100

1

1

Características de la protección

Características de la protección contra sobretensión:

  • Temporización definida

  • Tiempo de reinicio instantáneo

  • Histéresis: fija 98 %

  • Tiempo máximo de corte 140 ms con temporización establecida en 1 s

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x4011 (16401)

Disparo por sobretensión en 1 fase

Disparo

Alta

0x6211 (25105)

Inicio por sobretensión en 1 fase

Protección

Baja

0x6311 (25361)

Funcionamiento por sobretensión en 1 fase

Protección

Media

0x402B (16427)

Disparo por sobretensión en las 3 fases

Disparo

Alta

0x622B (25131)

Inicio por sobretensión en las 3 fases

Protección

Baja

0x632B (25387)

Funcionamiento por sobretensión en las 3 fases

Protección

Media

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de inicio se genera cuando se activa la protección.

  • El evento de funcionamiento se genera cuando transcurre la temporización de la protección.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP). El evento de disparo no se genera cuando el parámetro de acción de protección está configurado en Alarma.

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x4011 (16401)

Disparo por sobretensión en 1 fase

Restablecer el interruptor automático.

0x402B (16427)

Disparo por sobretensión en las 3 fases

Restablecer el interruptor automático.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?