DOCA0265ES-07

Operaciones preliminares para el dispositivo MasterPacT MTZ2/MTZ3

Instrucciones de seguridad

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o su equivalente local.
  • Las actividades de mantenimiento y reparación del fabricante solo pueden realizarlas Representantes de servicios Schneider Electric acreditados o socios certificados de Schneider Electric. Para lograr la acreditación es necesario asistir a la formación del fabricante en uno de los centros de formación de Schneider Electric.
  • A no ser que se especifique lo contrario en los procedimientos de mantenimiento, todas las operaciones (inspección, pruebas y mantenimiento preventivo) se deben realizar con el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares deenergizados.
  • Compruebe que el aparato y el chasis no reciban energía en los terminales de subida y bajada.
  • Use siempre un aparato de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares estén deenergizados.
  • Instale barreras de seguridad y coloque señales de peligro.
  • Durante las pruebas, está totalmente prohibido tocar el aparato, el chasis o los conductores mientras se aplica tensión.
  • Antes de encender este equipo, compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado y que el aparato esté abierto (posición OFF).
  • Antes de encender este equipo, vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas.
  • Antes de encender este equipo, esté atento a los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Definición del procedimiento

Características del procedimiento

Descripción

Acción

Realice las operaciones preliminares necesarias antes de sustituir la unidad de control MicroLogic Active en un dispositivo MasterPacT MTZ2/MTZ3.

Objetivo

Colocar el dispositivo MasterPacT MTZ2/MTZ3 en un entorno seguro antes de trabajar con él.

Herramientas necesarias

Destornillador PZ3

Documentos de referencia

DOCA0285•• Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

Operaciones preliminares para dispositivos MasterPacT MTZ2/MTZ3 fijos

Antes de trabajar con el equipo, abra siempre manualmente el interruptor automático presionando el botón pulsador de apertura. Así, evitará que el interruptor automático se abra automáticamente cuando retire la unidad de control MicroLogic Active con el interruptor automático cerrado.

Paso

Acción

1

Apague el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.

2

Utilice siempre un voltímetro adecuado para confirmar que la alimentación está desconectada.

3

Pulse el botón pulsador de apertura para abrir el aparato.

4

Compruebe que, en los indicadores de posición, aparezca que el aparato está OFF y que el mecanismo está descargado.

5

Extraiga la cubierta frontal del aparato.

Operaciones preliminares para dispositivos MasterPacT MTZ2/MTZ3 seccionables

PELIGRO
RIESGO DE CAÍDA DEL APARATO
  • Asegúrese de que el equipo de elevación tiene la capacidad suficiente para el aparato que desea elevar.
  • Para utilizar el equipo de elevación, siga las instrucciones del fabricante.
  • Lleve puestos casco, calzado de seguridad y guantes pesados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Antes de trabajar con el equipo, abra siempre manualmente el interruptor automático presionando el botón pulsador de apertura. Así, evitará que el interruptor automático se abra automáticamente cuando retire la unidad de control MicroLogic Active con el interruptor automático cerrado.

Paso

Acción

1

Apague el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.

2

Utilice siempre un voltímetro adecuado para confirmar que la alimentación está desconectada.

3

Pulse el botón pulsador de apertura para abrir el aparato.

4

Compruebe que, en los indicadores de posición, aparezca que el aparato está OFF y que el mecanismo está descargado.

5

Desmonte el dispositivo del bastidor y compruebe que se encuentre en posición desconectada.

6

Retire el dispositivo del chasis.

7

Extraiga la cubierta frontal del aparato.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.