DOCA0265ES-07

Directrices de ajuste de la protección

Presentación

El ajuste de la protección contra sobrecorriente se basa en cálculos de cortocircuitos y fallos eléctricos de la instalación. Las directrices de ajuste no pueden sustituir estos cálculos.

Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic Active ofrecen flexibilidad para establecer la protección contra sobrecorriente adecuada y mantener a la vez la selectividad y la estabilidad sobre fenómenos transitorios (por ejemplo, la corriente de irrupción de transformadores o motores) cuando sea necesario.

Para cada circuito, el diseñador de la instalación debe proporcionar lo siguiente:

  • Iz: capacidad de corriente continua del circuito según la norma IEC 60364-5-52 o las normas nacionales de cableado. La capacidad de carga de corriente se denomina corriente nominal en el US National Electrical Code (NFPA 70).

  • Ifault min: corriente eléctrica de defecto mínima en el extremo del circuito en función del sistema de puesta a tierra

  • Tmax short-circuit: tiempo máximo para la corriente de cortocircuito máxima

Se proporcionan directrices para ajustar las siguientes protecciones:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo

  • Protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • Protección contra sobrecorriente instantánea

Directrices de ajuste de la protección contra sobrecorriente por aplicación

La tabla siguiente proporciona las directrices para el ajuste de protección contra sobrecorriente por aplicación:

Aplicación

MicroLogic Active 2.0

MicroLogic Active 5.0, 6.0(1)

Lado secundario del transformador MV/LV (acometida principal del panel de conmutación) con otro interruptor automático MasterPacT MTZ, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo como alimentador

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Isd ≤ mín. Ifault

Selectividad posible solo con alimentadores ComPacT NSXm y ComPacT NSX.

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Isd ≤ mín. Ifault

tsd < Tmáx de cortocircuito

tsd > tsd de interruptor automático MasterPacT MTZ, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo(2)

Modo Ii: OFF

Lado secundario del transformador MV/LV (acometida principal del panel de conmutación) sin otro interruptor automático MasterPacT MTZ, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo como alimentador

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Isd ≤ mín. Ifault

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Isd ≤ mín. Ifault

tsd = 0

Modo Ii: ON

Ii = Isd

Salida de generador con otro interruptor automático MasterPacT MTZ, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo como alimentador

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Isd ≤ mín. Ifault

Selectividad posible solo con alimentadores ComPacT NSXm y ComPacT NSX.

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Isd ≤ mín. Ifault

tsd > tsd de interruptor automático MasterPacT MTZ, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo(2)

Modo Ii: OFF

Salida de generador sin otro interruptor automático MasterPacT MTZ, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo como alimentador

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Isd ≤ mín. Ifault

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Isd ≤ mín. Ifault

tsd = 0

Modo Ii: ON

Ii = Isd

Alimentador con otro interruptor automático MasterPacT MTZ, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd ≤ mín. Ifault

Selectividad posible solo con alimentadores ComPacT NSXm y ComPacT NSX.

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd ≤ mín. Ifault

tsd > tsd de interruptor automático aguas abajo(2)

Modo Ii: OFF

Alimentador sin otro interruptor automático MasterPacT MTZ, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo como alimentador

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd ≤ mín. Ifault

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd ≤ mín. Ifault

tsd = 0

Modo Ii: ON

Ii = Isd

Sistema electrónico de alimentación (por ejemplo, sistemas de alimentación ininterrumpida, variadores de velocidad, convertidores fotovoltaicos) sin ningún otro interruptor automático aguas abajo

Ir = Iz

tr ≤ 8 s

Isd = 1,5-2 x In ≤ Ifault min

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd = 1,5-2 x In ≤ Ifault min

tsd = 0

Modo Ii: ON

Ii = 2-3 x In

Ajustes de ERMS

Ii_ERMS = 1,5 x Ir

Ii_ERMS = 2 x In

(1) La protección de defecto a tierra depende del sistema de conexión a tierra y de la normativa local. Por lo general, la sensibilidad ante defectos a tierra debe ser tan baja como sea posible sin sufrir perturbaciones de corriente de fuga permanente o transitoria. La temporización de defecto a tierra permite la selectividad con los dispositivos aguas abajo.

(2) Cuando tsd > 0, en los EE. UU. se requiere un sistema de reducción de tiempo de eliminación de fallos, como ZSI o ERMS, de acuerdo con el Código de electricidad nacional NFPA 70 (240.87) (edición de 2011). Consulte las directrices de la configuración de ERMS.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.