DOCA0265ES-07

Protección contra sobrecorriente de corto retardo (S o ANSI 50TD/51)

Presentación

La protección contra sobrecorriente de corto retardo contribuye a proteger el equipo ante posibles cortocircuitos de fase a fase, fase a neutro o fase a tierra con selectividad total. Incluye dos características, tiempo definido y tiempo inverso, que dependen del estado del ajuste I²t.

Disponibilidad

La protección contra sobrecorriente de corto retardo está disponible en:

  • Unidades de control MicroLogic Active 5.0 y 6.0 para la norma IEC

  • Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

La protección contra sobrecorriente de corto retardo se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna del interruptor automático, por lo que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa adicional.

Principio de funcionamiento

El umbral de sobrecorriente de corto retardo Isd establece el nivel de corriente de cortocircuito con el que se disparará el interruptor automático cuando se alcance la temporización de sobrecorriente de corto retardo.

La temporización de sobrecorriente de corto retardo tsd establece el tiempo durante el que el interruptor automático efectúa un cortocircuito dentro del intervalo de umbral de sobrecorriente de corto retardo.

La temporización de sobrecorriente de corto retardo puede ajustarse en:

  • Cuatro valores de ajuste con I²t ON.

    • Hasta 10 Ir, la curva de disparo es una curva de tiempo inverso. La temporización disminuye a medida que aumenta la corriente.

    • Por encima de 10 Ir, la curva de disparo es una curva de tiempo definitiva con un tiempo de disparo constante.

  • Cinco valores de ajuste con I²t OFF. La curva de disparo es una curva de tiempo definido con un tiempo de disparo constante.

La protección contra sobrecorriente de corto retardo se basa en la corriente de valor eficaz verdadera de las fases y del neutro, hasta el armónico 15.

Para el disparo en caso de fallo intermitente, la unidad de control acumula las corrientes intermitentes en el intervalo de disparo de corto retardo que no duren lo suficiente como para desencadenar un disparo. Esta acumulación puede originar tiempos de disparo más cortos que los ajustados.

Ajuste de la protección

Los ajustes de protección contra sobrecorriente de corto retardo son:

  • Isd: umbral de protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • tsd: temporización de protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • I²t (tsd): curva de protección contra sobrecorriente de corto retardo (I²t ON o I²t OFF)

Existen dos modos de configurar los ajustes de protección:

  • Modo de configuración rápida, que se usa para configurar los ajustes de protección rápidos.

  • Modo de ajuste preciso, que se usa para configurar los ajustes de protección precisos.

Ajustes de protección rápidos

Los ajustes de protección rápidos están disponibles:

Ajuste

Unidad

Valores

Ajuste de fábrica

Precisión

Isd

A

(1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10) x Ir

1,5 x Ir

+/- 10 %

tsd con I²t ON

s

0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,6 / 0,8

I²t OFF/0

tsd con I²t OFF

s

0 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,6 / 0,8

Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Ajustes de protección precisos

Los ajustes de protección precisos están disponibles:

  • En el modo de ajuste preciso, en la HMI de MicroLogic Active

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device

Ajuste

Unidad

Valores

Ajuste de fábrica

Precisión

Isd

A

1,5-10 x Ir (paso 0,1 x Ir)

1,5 x Ir

+/- 10 %

tsd con I²t ON

s

0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,6 / 0,8

I²t OFF/0

+/- 10 %

tsd con I²t OFF

s

0 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,6 / 0,8

Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Tiempos de disparo a 10 x Ir

Los tiempos de disparo de la protección de corto retardo dependen de la temporización de tsd. Son válidos para I²t ON u OFF.

Temporización tsd

0 s

0,1 s

0,2 s

0,3 s

0,4 s

0,6 s

0,8 s

Tiempo sin disparo

> 0,02 s

> 0,08 s

> 0,14 s

> 0,23 s

> 0,35 s

> 0,55 s

> 0,71 s

Tiempo máximo de corte

< 0,08 s

< 0,14 s

< 0,20 s

< 0,32 s

< 0,50 s

< 0,63 s

< 0,80 s

Enclavamiento selectivo de zona (ZSI)

Las características de ZSI y el cableado externo de la función de enclavamiento selectivo de zona se describen de manera específica.

Si ZSI IN no se establece en 1 (circuito abierto entre los terminales Z3 y Z4), el tiempo máximo de corte será de 0,08 s con independencia del valor de ajuste de tsd.

Si ZSI IN se establece en 1 y se conecta a la toma ZSI OUT de un dispositivo aguas abajo (o si no se usa la función ZSI y existe un puente entre los terminales Z3 y Z4), se usará la temporización tsd.

El umbral Isd activa ZSI OUT (terminales Z1 y Z2).

NOTA: Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ se suministran con un puente instalado entre Z3 y Z4.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x4001 (16385)

Disparo por tiempo corto (Isd)

Disparo

Alta

0x6201 (25089)

Inicio Isd

Protección

Baja

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de inicio se genera cuando se dispara la protección.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x4001 (16385)

Disparo por tiempo corto (Isd)

Restablecer el interruptor automático. Consulte Restablecimiento de un evento de disparo.

0x6201 (25089)

Inicio Isd

No es necesaria ninguna acción. Solo como información.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?