DOCA0265ES-07

Realizar una prueba de inyección secundaria

Descripción

Se recomienda una prueba de inyección secundaria para comprobar las funciones de protección contra sobrecorriente de largo retardo, corto retardo e instantánea. La prueba de inyección secundaria se realiza ejecutando la función de prueba de curva de disparo automática del software EcoStruxure Power Commission.

Preparación de la prueba de inyección secundaria

Herramientas necesarias para la prueba de inyección secundaria:

  • Un PC que tenga instalado el software EcoStruxure Power Commission

  • Para probar una unidad de control MicroLogic Active en un interruptor automático MasterPacT MTZ:

    • Un cable de USB-A a USB-C (RS PRO, referencia: 251-3298)

  • Para probar una unidad de control MicroLogic Active reajustada en un interruptor automático MasterPacT NT/NW:

    • Módulo de prueba de funcionamiento y aislamiento (referencia LV910200SP)

Realización de la prueba de inyección secundaria

Siga este procedimiento para ejecutar la prueba de curva de disparo automática mediante una inyección secundaria simulada.

Paso

Acción

1

Cierre el interruptor automático.

2

Si el interruptor automático está equipado con una bobina de disparo por infratensión MN, conéctela a la fuente de alimentación con su tensión nominal o extraiga la bobina de disparo por infratensión MN.

3

Para una unidad de control MicroLogic Active estándar en un interruptor automático MasterPacT MTZ:

  • Use un cable para conectar un PC que tenga instalado el software EcoStruxure Power Commission al puerto USB-C situado en la parte frontal de la unidad de control MicroLogic Active.

Para una unidad de control MicroLogic Active reajustada en un interruptor automático MasterPacT NT/NW:

  • Conecte un PC que ejecute el software EcoStruxure Power Commission a la parte frontal de la unidad de control MicroLogic Active mediante el módulo de prueba de funcionamiento y aislamiento.

4

En el software EcoStruxure Power Commission, seleccione el interruptor automático y conéctese a él.

5

En la sección Revisión del dispositivo, haga clic en la ficha Dispositivo.

6

Seleccione la sección Prueba de disparo automático.

7

Seleccione Punto de prueba preconfigurado.

8

Seleccione la protección contra sobrecorriente que desea probar.

9

Haga clic en Ejecutar prueba.

10

Compruebe que el interruptor automático se dispare.

11

Compruebe que el botón azul de rearme después de defecto haya saltado hacia fuera.

12

Compruebe que el indicador LED relacionado de causa del disparo parpadee en rojo.

13

Compruebe que los contactos SDE se hayan conmutado.

14

Tras la prueba, rearme el interruptor automático.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.