Dépannage : Opérations du châssis
Définition
Les opérations du châssis sont les suivantes :
-
Embrochage et débrochage de l'appareil débrochable
-
Verrouillage et déverrouillage du châssis
Dépannage
|
Description du problème |
Causes probables |
Solutions |
|---|---|---|
|
Impossibilité d'insérer la manivelle d'embrochage en position Embroché, Test ou Débroché. |
Présence d’un verrouillage (serrure ou cadenas) au niveau du châssis ou du verrouillage de porte. |
Désactivez la fonction de verrouillage. |
|
Impossibilité de faire tourner la manivelle d'embrochage. |
Le bouton d'acquittement n'est pas enfoncé, ce qui empêche la rotation de la manivelle d'embrochage. |
Actionnez le bouton-poussoir d'acquittement. |
|
Extraction de l'appareil impossible. |
L’appareil n'est pas en position Débroché. |
Manœuvrez la manivelle jusqu'à atteindre la position Débroché et faire sortir le bouton d'acquittement. |
|
Les rails ne sont pas complètement déployés. |
Tirez sur les rails du châssis. |
|
|
Embrochage de l'appareil impossible. |
Présence d'un détrompeur châssis / appareil. |
Vérifiez la bonne correspondance entre le châssis et l’appareil. |
|
Présence d'un verrouillage des volets isolants. |
Enlevez ce ou ces verrouillages. |
|
|
Les pinces pour châssis sont mal positionnées. |
Repositionnez les pinces. |
|
|
Le châssis est verrouillé en position Débroché. |
Désactivez la fonction de verrouillage du châssis. |
|
|
Le bouton d'acquittement n'est pas enfoncé, ce qui empêche la rotation de la manivelle d'embrochage. |
Actionnez le bouton-poussoir d'acquittement. |
|
|
L'appareil n'est pas suffisamment introduit dans le châssis. |
Enfoncez complètement l'appareil afin qu'il soit pris en charge par le mécanisme d'embrochage. |
|
|
Verrouillage de l'appareil impossible en position Débroché. |
L’appareil n'est pas dans la position correcte. |
Confirmez la position de l'appareil en vérifiant que le bouton d'acquittement est sorti. |
|
La manivelle est restée dans le châssis. |
Enlevez la manivelle et rangez-la dans son logement. |
|
|
Verrouillage de l'appareil impossible dans les positions Embroché, Test, Débroché. |
Le verrouillage Toute position n'est pas activé. |
Adaptez le mécanisme de verrouillage du châssis de manière à pouvoir verrouiller celui-ci dans n'importe quelle position. |
|
L’appareil n'est pas dans la position correcte. |
Validez la position de l'appareil en vérifiant que le bouton d'acquittement est sorti. |
|
|
La manivelle est restée dans le châssis. |
Enlevez la manivelle et rangez-la dans son logement. |
|
|
Introduction de la manivelle impossible pour débrocher ou embrocher l'appareil. |
Les rails ne sont pas complètement rentrés. |
Poussez les rails jusqu'aux butées. |
|
Extraction impossible du rail droit (châssis seul) ou de l'appareil. |
La manivelle est restée dans le châssis. |
Enlevez la manivelle et rangez-la dans son logement. |