Unité de contrôle NII_Z_3 : Vérifier le fonctionnement de la fonction ERMS
Consignes de sécurité
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédure
|
Caractéristiques de la procédure |
Description |
|---|---|
|
Action |
|
|
Objectif |
Vérifier que la fonction ERMS est opérationnelle lorsqu'elle est engagée. |
|
Fréquence |
Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur. |
|
Clauses particulières |
– |
|
Outillage nécessaire |
|
|
Conditions préliminaires
L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.
|
Type d'installation de l'appareil |
Position des pôles |
Mécanisme |
Position de l'appareil dans le châssis |
|---|---|---|---|
|
Fixe |
Fermés |
Désarmé |
N/A |
|
Débrochable |
Fermés |
Désarmé |
Test |
Vérification de l'engagement d'ERMS à l'aide d'un smartphone
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Connecter un smartphone à l'unité de contrôle via Bluetooth Low Energy et ouvrir Application EcoStruxure Power Device. |
|
|
2 |
Engager la fonction ERMS depuis le smartphone. |
|
|
3 |
Sur l'unité de contrôle MicroLogic X, effectuer les vérifications suivantes :
NOTE: Un message d'événement actif de sévérité
haute ou moyenne remplace le rétroéclairage bleu et s'affiche
avec un rétroéclairage orange ou rouge. Cliquer sur pour acquitter. L'écran
présente à nouveau un rétroéclairage bleu tandis
que la fonction ERMS est engagée.
|
|
Test de la courbe de déclenchement d'ERMS
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Connecter un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission à l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
|
2 |
Lancer le logiciel EcoStruxure Power Commission. |
|
|
3 |
Cliquer sur . Résultat : Une fenêtre s'affiche pour indiquer que la détection d'équipement est en cours. Elle disparaît automatiquement lorsque l'appareil est détecté. |
|
|
4 |
Cliquer sur pour fermer la fenêtre . |
|
|
5 |
Cliquer sur pour fermer la fenêtre et afficher la fenêtre VUE DU TABLEAU ELECTRIQUE. |
|
|
6 |
Cliquer sur le bouton . |
|
|
7 |
Cliquer sur . |
|
|
8 |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, vérifier que la courbe de déclenchement active est ERMS. |
Si la courbe de déclenchement active ne s'actualise pas automatiquement, fermer la fenêtre en cliquant sur la croix à droite, puis ouvrir à nouveau cette fenêtre. |
|
9 |
Lancer une séquence de test de déclenchement sur les paramètres ERMS. Résultat : La protection se déclenche sur les paramètres ERMS. |
Si le test de déclenchement échoue, contacter votre service de maintenance Schneider Electric. |
|
10 |
Désengager ERMS depuis le smartphone. |
|
|
11 |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, vérifier que la courbe de déclenchement active est ou . |
Si la courbe de déclenchement active ne s'actualise pas automatiquement, fermer la fenêtre en cliquant sur la croix à droite, puis ouvrir à nouveau cette fenêtre. |
|
12 |
Sur l'unité de contrôle MicroLogic X, effectuer les vérifications suivantes :
|
Vérification de l'engagement d'ERMS par un commutateur de sélection externe
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Engager ERMS en tournant le commutateur de sélection externe. |
|
|
2 |
Sur l'unité de contrôle MicroLogic X, effectuer les vérifications suivantes :
|
Si le commutateur n'engage pas la fonction ERMS, contacter votre service de maintenance Schneider Electric. |
|
3 |
Désengager ERMS en tournant le commutateur de sélection externe. |
|
|
4 |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission logiciel, vérifier que la courbe de déclenchement active est ou dans . |
|
|
5 |
Fermer le logiciel EcoStruxure Power Commission. |
DANGER