Verrouillage du châssis NII_Z_2 : Actionner le système de cadenassage du châssis
Consignes de sécurité
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédure
|
Caractéristiques de la procédure |
Description |
|---|---|
|
Action |
Vérifier le verrouillage et le déverrouillage du châssis avec les cadenas en position débroché ou dans n'importe quelle position, selon la configuration de verrouillage du châssis. |
|
Objectif |
Vérifier que le système de cadenassage du châssis fonctionne correctement. |
|
Fréquence |
Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur. |
|
Clauses particulières |
– |
|
Outillage nécessaire |
|
|
Conditions préliminaires
L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.
|
Type d'installation de l'appareil |
Position des pôles |
Mécanisme |
Position de l'appareil dans le châssis |
|---|---|---|---|
|
Fixe |
N/A |
N/A |
N/A |
|
Débrochable |
Ouverts |
Désarmé |
Débroché |
Détermination de la configuration de verrouillage du châssis
Les appareils débrochables MasterPacT MTZ proposent deux possibilités de verrouillage du châssis avec des cadenas :
-
En position débroché.
-
Dans n'importe quelle position (débroché, test ou embroché).
Pour déterminer la possibilité de verrouillage du châssis, mettre l'appareil en position embroché ou test :
-
Si vous ne parvenez pas à sortir la languette de cadenassage, le châssis n'est verrouillable qu'en position débroché. Exécuter la procédure de verrouillage puis la procédure de déverrouillage.
-
Si vous pouvez sortir la languette de cadenassage, le châssis est verrouillable en position débroché, test ou embroché. Les procédures de verrouillage et de déverrouillage sont identiques à celles du châssis en position débroché. Exécuter ces procédures dans chaque position : embroché, test et débroché.
Le tableau suivant montre les configurations de verrouillage du châssis.
|
Système de verrouillage du châssis |
Position de l'appareil dans le châssis |
Languette de cadenassage |
Insertion de la manivelle avec le châssis verrouillé |
|---|---|---|---|
|
Verrouillage du châssis en position Débroché |
Embroché |
Extraction impossible |
Possible |
|
Test |
Sortie impossible |
Possible |
|
|
Débroché |
Sortie possible |
Impossible |
|
|
Verrouillage du châssis dans n'importe quelle position |
Embroché |
Extraction possible |
Impossible |
|
Test |
Extraction possible |
Impossible |
|
|
Débroché |
Extraction possible |
Impossible |
Vérification du cadenassage du châssis avec l'appareil en position débroché
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Vérifier que la manivelle n'est pas insérée dans l'orifice d'embrochage. |
|
|
2 |
Tirer sur la languette de cadenassage. |
Si la languette de cadenassage résiste à l'extraction, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
3 |
Insérer le cadenas dans cette languette. |
|
|
4 |
Vérifier que la manivelle ne peut pas être insérée dans l'ouverture d'embrochage. |
Si la manivelle peut être insérée, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
Vérification du déverrouillage du châssis avec l'appareil en position débroché
Avant toute chose, vérifier que le châssis est verrouillé en position débroché.
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Retirer le cadenas de la languette.
|
Si la languette ne se rétracte pas complètement, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
2 |
Vérifier que la manivelle s'insère dans l'orifice d'embrochage, permettant ainsi les manœuvres d'embrochage et de débrochage. |
Si la manivelle ne peut pas être insérée, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
DANGER