DOCA0103FR-07

Fréquence de la maintenance préventive

@TW: topic used in maintenance guides: MTZ with MicroLogic Active (DOCA0306/DOCA0307) + MTZ with MicroLogic X (DOCA0103/DOCA0104), with profiling

Instructions de sécurité de la maintenance préventive

Les recommandations de maintenance pour chaque appareil ont pour objectif de conserver les équipements et sous-ensembles dans un état de fonctionnement satisfaisant pendant leur durée de service.

Le calendrier de maintenance préventive est calculé par l'unité de contrôle MicroLogic X sur la base des données suivantes :

  • Conditions de fonctionnement de l'appareil MasterPacT MTZ.

  • Niveau de criticité de l'application utilisateur.

AVERTISSEMENT
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT
Suivez les recommandations de maintenance indiquées dans les différents chapitres de ce document, pour chaque partie de l'appareil soumis à maintenance.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Si le plan de maintenance préventive recommandé n'est pas correctement exécuté, la durée de vie de l'équipement de distribution électrique sera réduite.

Programme de maintenance

Le tableau suivant récapitule les opérations de maintenance des trois programmes de maintenance préventive :

Programme de maintenance

Description de la maintenance

Effectué par

Maintenance de routine utilisateur

Inspection visuelle et essai de fonctionnement, remplacement d’accessoires défectueux.

  • Personnel formé et qualifié de l'utilisateur final

  • Personnel formé et qualifié d'un prestataire de services de maintenance

  • techniciens de maintenance Schneider Electric

Maintenance intermédiaire utilisateur

Maintenance de routine utilisateur augmentée d'un entretien opérationnel et de tests de sous-assemblages.

  • Personnel formé et qualifié d'un prestataire de services de maintenance

  • techniciens de maintenance Schneider Electric

Maintenance constructeur

Maintenance intermédiaire utilisateur augmentée de diagnostics et remplacements de pièces par les services de maintenance Schneider Electric.

techniciens de maintenance Schneider Electric

Conditions favorables d'environnement et d'exploitation de l'équipement

Les conditions d'environnement et les conditions de fonctionnement de l'équipement sont jugées favorables lorsque tous les points suivants sont vrais :

Conditions favorables d'environnement et d'exploitation de l'appareil

Température

Température ambiante moyenne annuelle à l'extérieur du tableau Ta < 25 °C (77 °F) (IEC 61439-1).

L'appareillage est installé dans une salle climatisée ou dans un tableau ventilé.

Taux de charge

< 50 % de In (processus quotidien 8 h/24 ou processus continu 24 h/24)

Humidité relative

< 50 %

Atmosphère corrosive

Appareil installé dans un environnement de catégorie 3C1 ou dans un local fermé qui crée des conditions d'exploitation favorables (climatisation et purification de l'air).

Environnement salin

Néant

Poussières

Négligeable.

Appareil installé dans un tableau équipé de filtres ou un boîtier IP54 ventilé.

Vibrations

Aucune

Conditions normales d'environnement et d'exploitation de l'appareil

Les conditions d'environnement et les conditions de fonctionnement de l'appareil sont jugées normales lorsque tous les points suivants sont vrais :

Conditions normales d'environnement et d'exploitation de l'appareil

Température

Température ambiante moyenne annuelle à l'extérieur du tableau Ta < 25 °C (77 °F) (IEC 61439-1)

Taux de charge

< 80 % de In (processus quotidien 8 h/24 ou processus continu 24 h/24)

Harmoniques

Le courant d’Harmoniques par phase est < 30 % de In

Humidité relative

< 70 %

Atmosphère corrosive

Appareil installé dans la catégorie d'environnement 3C2 ou 3C3 (IEC 60721-3-3)

Environnement salin

Absence de brouillard salin

Poussières

Niveau faible.

Appareil installé dans un tableau équipé de filtres ou un boîtier IP54 ventilé.

Vibrations

Les vibrations permanentes sont < 0,2 g.

Conditions sévères d'environnement et d'exploitation de l'appareil

Les conditions d'environnement et les conditions de fonctionnement de l'équipement sont jugées sévères si un ou plusieurs des points suivants sont vrais :

Conditions sévères d'environnement et d'exploitation de l'appareil

Température

Température ambiante moyenne annuelle à l'extérieur du tableau Ta entre 35 °C (95 °F) et 45 °C (113 °F) (IEC 61439-1)

Taux de charge

> 80 % de In (processus quotidien 8 h/24 ou processus continu 24 h/24)

Humidité relative

> 80 %

Atmosphère corrosive

Appareil installé dans un environnement de catégorie 3C4 sans protection particulière

Environnement salin

Appareil installé à moins de 10 kilomètres de la côte sans protection particulière

Poussières

Niveau élevé.

Appareil non installé dans un boîtier équipé de filtres ou un boîtier IP54 ventilé.

Vibrations

Vibrations permanentes comprises entre 0,2 et 0,5 g

Par exemple, des conditions sévères d'environnement et d'exploitation de l'équipement prévalent dans les applications marines et éoliennes.

Niveau de criticité de l'application utilisateur

Le tableau suivant décrit les trois niveaux de criticité d'une application utilisateur.

Niveau de criticité

Description

Faible

La perte de fonctionnalité entraîne une limitation minime des opérations ou l'intervention nécessaire pour rétablir une fonctionnalité totale représente un faible investissement financier. Une planification des éventualités normales peut couvrir la perte subie.

Moyen

La perte de fonctionnalité a un impact important sur l'installation. Elle peut exiger de suspendre brièvement certaines opérations. Un investissement financier conséquent peut être nécessaire pour rétablir une fonctionnalité totale. Des blessures physiques légères sont possibles.

Elevé

La perte de fonctionnalité entraîne des blessures physiques ou des dégâts économiques substantiels. Il ne s'agit pas d'une perte catastrophique, mais l'installation doit immédiatement suspendre au moins partiellement ses opérations pendant un certain temps. La remise en service de l'installation nécessite des investissements financiers importants.

Fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur

Le tableau suivant indique la fréquence recommandée d'exécution du programme de maintenance de routine utilisateur en fonction des conditions d'exploitation et du niveau de criticité de l'application utilisateur.

Conditions d'exploitation

Niveau de criticité de l'application utilisateur

Faible

Moyen

Elevé

Favorables

2 ans

2 ans

2 ans

Normales

1 an

1 an

1 an

Sévères

1 an

1 an

1 an

Fréquence recommandée pour le programme de maintenance intermédiaire utilisateur

Le tableau suivant indique la fréquence recommandée d'exécution du programme de maintenance intermédiaire utilisateur en fonction des conditions d'exploitation et du niveau de criticité de l'application utilisateur.

Conditions d'exploitation

Niveau de criticité de l'application utilisateur

Faible

Moyen

Elevé

Favorables

4 ans

4 ans

4 ans

Normales

2 ans

2 ans

2 ans

Sévères

2 ans

2 ans

2 ans

Fréquence recommandée pour le programme de maintenance constructeur

Le tableau suivant indique la fréquence recommandée d'exécution du programme de maintenance constructeur en fonction des conditions d'exploitation et du niveau de criticité de l'application utilisateur.

Conditions d'exploitation

Niveau de criticité de l'application utilisateur

Faible

Moyen

Elevé

Favorables

6 ans

5 ans

4 ans

Normales

5 ans

4 ans

3 ans

Sévères

4 ans

3 ans

2 ans

Une révision complète est recommandée en cas de déclenchement de la protection court retard ou instantanée sur court-circuit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?