DOCA0103FR-07

Châssis NII_Z_1 : Vérifier le fonctionnement de l'embrochage et du débrochage de l'appareil

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

  • Vérifier le fonctionnement de l'embrochage/débrochage de l'appareil

  • Vérifier le prédéclenchement de l'appareil.

  • Vérifier l'indicateur de position du châssis.

Objectif

Vérifier que l'appareil fonctionne correctement dans son châssis.

Fréquence

Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur.

Clauses particulières

Avant toute chose, l'appareil doit être mis hors tension (aucun courant circulant dans l'appareil et aucune tension présente sur la barre).

Outillage nécessaire

Manivelle

Documents à consulter

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X (norme IEC) - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

N/A

N/A

N/A

Débrochable

Fermés

Armé

Embroché

Possibilités d'insertion de manivelle

Avant toute chose, vérifier que la manivelle peut s'insérer dans son emplacement :

MasterPacT MTZ1

MasterPacT MTZ2/MTZ3

Le tableau suivant décrit les différentes possibilités d'insertion de la manivelle.

Porte du tableau

Option VPOC

Insertion de la manivelle

Fermée

Absente

Possible

Présente

Possible

Ouverte

Absente

Possible

Présente

Impossible(1)

(1) Appuyer sur le verrouillage d'embrochage et le maintenir enfoncé pour insérer la manivelle dans l'orifice d'embrochage.

Passage de l'appareil de la position embroché à la position débroché

Etape

Action

Action corrective

1

Avec l'appareil débrochable dans le châssis, vérifier que les indicateurs situés à l'avant du châssis montrent que l'appareil est fermé et en position embroché.

Si l'indicateur de position est incorrect, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

2

Retirer la manivelle de son compartiment de stockage, puis l'introduire dans l'ouverture d'embrochage.

En cas d’impossibilité d’insérer la manivelle dans l’orifice d’embrochage, vérifier les possibilités d’insertion ci-dessus.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

3

Actionner le bouton-poussoir d'acquittement.

 

4

Tourner la manivelle d'embrochage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :

  • MasterPacT MTZ1 : un tour.

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 : trois à quatre tours.

NOTE: Il est impossible de tourner la manivelle si le bouton-poussoir d'acquittement n'est pas enfoncé.

S'il est impossible de tourner la manivelle, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

5

L’appareil s’ouvre automatiquement.

Vérifier que l'indicateur de position indique que l'appareil est en position ouvert.

Si l'appareil ne s'ouvre pas ou si l'indicateur de position est incorrect, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

6

Continuer de tourner la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la position test.

Lorsque la position test est atteinte, le mécanisme bloque la manivelle et le bouton-poussoir d’acquittement ressort.

Si le mécanisme n'est pas bloqué en position test ou si le bouton ne ressort pas, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

7

Vérifier que l'indicateur de position indique la position test.

Si l'indicateur est incorrect, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

8

Enfoncer à nouveau le bouton-poussoir d'acquittement.

 

9

Tourner la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la position débroché.

NOTE: Il est impossible de tourner la manivelle si le bouton-poussoir d'acquittement n'est pas enfoncé.

S'il est impossible de tourner la manivelle, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

10

Lorsque la position débroché est atteinte, le mécanisme bloque la manivelle et le bouton-poussoir d’acquittement ressort.

Si le mécanisme n'est pas bloqué en position débroché ou si le bouton ne ressort pas, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric

11

Vérifier que l'indicateur de position indique la position débroché.

Si l'indicateur est incorrect, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

12

Retirer la manivelle de l'orifice d'embrochage, puis la remettre dans son compartiment de stockage.

 

13

Ouvrir la porte du tableau.

 

Passage de l'appareil de la position débroché à la position embroché

Avant toute chose, vérifier que l'appareil est ouvert et que le mécanisme est armé.

Etape

Action

Action corrective

1

Vérifier que l'indicateur de position situé à l'avant du châssis indique la position débroché.

Si l'indicateur de position est incorrect, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

2

Retirer la manivelle de son compartiment de stockage et l'introduire dans l'orifice d'embrochage.

NOTE: Si le verrouillage d'embrochage IBPO entre la manivelle et le bouton-poussoir d'ouverture est installé (MasterPacT MTZ2/MTZ3), appuyer sur le bouton-poussoir d'ouverture pour permettre l'insertion de la manivelle.

En cas d'impossibilité d'insérer la manivelle dans l'orifice d'embrochage, vérifier les possibilités d'insertion ci-dessus.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

3

Actionner le bouton-poussoir d'acquittement.

 

4

Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la position test.

NOTE: Il est impossible de tourner la manivelle si le bouton-poussoir d'acquittement n'est pas enfoncé.
 

5

Lorsque la position test est atteinte, le mécanisme bloque la manivelle et le bouton-poussoir d’acquittement ressort.

Si le mécanisme n'est pas bloqué en position test ou si le bouton ne ressort pas, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

6

Vérifier que l'indicateur de position indique la position test.

Si l'indicateur de position est incorrect, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

7

Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture pour fermer l'appareil.

L’appareil se ferme.

Si l'appareil ne se ferme pas, vérifier que :

  • Le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN est raccordé à une alimentation.

  • L'appareil est armé.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

8

Enfoncer à nouveau le bouton-poussoir d'acquittement.

 

9

Tourner la manivelle d'embrochage dans le sens des aiguilles d'une montre :

  • MasterPacT MTZ1 : un tour.

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 : six à sept tours.

NOTE: Il est impossible de tourner la manivelle si le bouton-poussoir d'acquittement n'est pas enfoncé.
 

10

L’appareil s’ouvre automatiquement.

Si l'appareil ne s'ouvre pas, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

11

Continuer de tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la position embroché.

Lorsque la position embroché est atteinte, le mécanisme bloque la manivelle et le bouton-poussoir d’acquittement ressort.

Si le mécanisme n'est pas bloqué en position embroché ou si le bouton ne ressort pas, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

12

Vérifier que l'indicateur de position indique la position embroché.

Si l'indicateur de position est incorrect, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

13

Retirer la manivelle de l'orifice d'embrochage, puis la remettre dans son compartiment de stockage.

 

14

Armer le ressort d'accumulation d'énergie.

 

15

Fermer l'appareil.

Si l'appareil ne se ferme pas, vérifier que :

  • Le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN est raccordé à une alimentation.

  • L'appareil est armé.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?