DOCA0103FR-07

Châssis NII_Z_2 : Vérifier le verrouillage d'embrochage IBPO (MasterPacT MTZ2/MTZ3)

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

Vérifier le verrouilllage d'embrochage IBPO entre la manivelle et le bouton-poussoir d'ouverture.

Vérifier le débrochage et l'embrochage d'un appareil MasterPacT MTZ2/MTZ3 débrochable lorsque le verrouillage d'embrochage IBPO est installé.

Objectif

Vérifier que le verrouillage d'embrochage IBPO fonctionne correctement et ne permet pas l'embrochage et le débrochage de l'appareil sans une action supplémentaire.

Fréquence

Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur.

Clauses particulières

Outillage nécessaire

Manivelle

Documents à consulter

MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

N/A

N/A

N/A

Débrochable

Ouverts

Armé

Embroché

Vérification du débrochage de l'appareil avec l'accessoire de verrouillage d'embrochage IBPO (MasterPacT MTZ2/MTZ3)

Etape

Action

Action corrective

1

Vérifier que la porte de l'appareil est fermée.

 

2

Vérifier que la manivelle ne peut pas être insérée dans l'ouverture d'embrochage.

 

3

Appuyer sur le bouton-poussoir d’ouverture pour autoriser l’insertion de la manivelle dans l’ouverture d’embrochage.

Si la manivelle ne peut pas être insérée dans l'ouverture d'embrochage :

  1. Ouvrir la porte de l'équipement.

  2. Vérifier la présence de l'option de verrouillage d'embrochage VPOC.

  3. Au besoin, retirer le verrouillage d'embrochage VPOC.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

4

Faire passer l'appareil de la position embroché à la position test.

Lorsque la position test est atteinte, le mécanisme bloque la manivelle et le bouton-poussoir d’acquittement ressort.

NOTE: Au besoin, consulter les opérations d'embrochage et débrochage d'appareil selon la procédure Châssis NII_Z_1.
 

5

Retirer la manivelle de l'ouverture d'embrochage.

 

Vérification de l'embrochage de l'appareil avec l'accessoire de verrouillage d'embrochage IBPO (MasterPacT MTZ2/MTZ3)

Etape

Action

Action corrective

1

Vérifier que la manivelle ne peut pas être insérée dans l'ouverture d'embrochage.

 

2

Appuyer sur le bouton-poussoir d'ouverture pour autoriser l'insertion de la manivelle dans l'ouverture d'embrochage.

 

3

Faire passer l'appareil de la position test à la position embroché.

Lorsque la position embroché est atteinte, le mécanisme bloque la manivelle et le bouton-poussoir d’acquittement ressort.

NOTE: Au besoin, consulter les opérations d'embrochage et débrochage d'appareil selon la procédure Châssis NII_Z_1.
 

4

Retirer la manivelle de l'ouverture d'embrochage, puis la remettre dans son compartiment de stockage.

 

5

Réinstaller le verrouillage d'embrochage VPOC si vous l'avez retiré précédemment.

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?