Unité de contrôle NII_Z_1 : Vérifier le déclenchement de l'appareil et le fonctionnement des contacts de signalisation de déclenchement sur défaut électrique (SDE)
Consignes de sécurité
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédure
|
Caractéristiques de la procédure |
Description |
|---|---|
|
Action |
|
|
Objectif |
Vérifier que l'appareil fonctionne parfaitement (mécanisme de déclenchement, signalisation, réarmement) en cas de défaut électrique. |
|
Fréquence |
Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur. |
|
Clauses particulières |
– |
|
Outillage nécessaire |
|
|
Conditions préliminaires
L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.
|
Type d'installation de l'appareil |
Position des pôles |
Mécanisme |
Position de l'appareil dans le châssis |
|---|---|---|---|
|
Fixe |
Fermés |
Désarmé |
N/A |
|
Débrochable |
Fermés |
Désarmé |
Test |
Schéma de câblage du contact de signalisation de défaut électrique SDE et de l'option de réarmement à distanceRES
L'option de réarmement à distance électrique RES n'est pas compatible avec l'option de contact de signalisation de défaut électrique supplémentaire SDE2 car les deux sont installés au même emplacement physique.
Vérification des voyants de cause de déclenchement MicroLogic X
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Appuyer brièvement (moins de 1 s) sur le bouton de test/acquittement et vérifier que les quatre voyants de cause de déclenchement et le voyant (rouge) Service s'allument. |
NOTE: Si les voyants s'allument tour à tour,
le voyant rouge Service reste allumé jusqu'à ce que la batterie
soit remplacée ou vide.
|
Exécution d'un test de déclenchement forcé
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Si l'appareil est équipé d'un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, le connecter à l'alimentation avec sa tension nominale ou retirer le déclencheur voltmétrique MN. |
|
|
2 |
||
|
3 |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, sélectionner l'appareil. |
|
|
4 |
Forcer le déclenchement de l'appareil en cliquant sur le bouton de l'écran EcoStruxure Power Commission. |
|
|
5 |
Vérifier que l'appareil se déclenche et que le bouton bleu de réarmement après déclenchement ressort sur le capot avant. |
|
|
6 |
Vérifier que le voyant Isd/Ii est allumée et que l'écran MicroLogic X devient rouge avec le message correspondant. |
Déclaration de la date de maintenance dans le logiciel EcoStruxure Power Commission
| AVIS |
|---|
|
CALENDRIER DE MAINTENANCE INCORRECT
La date du programme de maintenance exécuté
doit être déclarée à l'aide du logiciel EcoStruxure Power
Commission.
Si vous ne suivez pas ces instructions, le programme
de maintenance ne sera pas valide.
|
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, afficher la . |
|
|
2 |
Cliquer dans la section . Résultat : Le tableau de distribution s’affiche. |
|
|
3 |
Cliquer sur l'onglet . |
|
|
4 |
Dans la section , cliquer sur . |
|
|
5 |
Cliquer sur l’icône de crayon en regard du programme de maintenance exécuté. |
|
|
6 |
Dans la fenêtre qui s’affiche :
|
|
|
7 |
La définition du programme de maintenance est protégée par un mot de passe. Vous êtes invité à saisir le mot de passe :
Résultat : La définition du programme de maintenance est mise à jour. |
|
|
8 |
Cliquer sur la flèche verte à gauche de. |
|
|
9 |
Dans l’écran :
NOTE: En temps voulu, un
rappel du programme de maintenance affiche la période pendant
laquelle le programme de maintenance doit être effectué.
|
Si les sont incorrects, modifier à nouveau les données dans le logiciel EcoStruxure Power Commission. |
|
10 |
Fermer le logiciel EcoStruxure Power Commission. |
Vérification du fonctionnement du contact de signalisation de défaut électrique SDE
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Avec l'appareil en position déclenché, vérifier la continuité électrique entre les bornes 81-84 sur le contact SDE1. |
En cas de non-continuité électrique entre les bornes :
|
|
2 |
Avec l'appareil en position déclenché, vérifier la continuité électrique entre les bornes 181-184 sur le SDE2 (si installé). |
En cas de non-continuité électrique entre les bornes :
|
|
3 |
Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture.
|
Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
4 |
Appuyer sur le bouton bleu de réarmement après déclenchement sur le capot avant. |
Si le bouton bleu de réarmement après déclenchement ne se réarme pas, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
5 |
Vérifier la continuité électrique entre les bornes 81-82 sur le contact SDE1. |
En cas de discontinuité électrique entre les bornes, appliquer l'action corrective décrite à l'étape 1. |
|
6 |
Vérifier la continuité électrique entre les bornes 181-182 sur le contact SDE2 (si installé). |
En cas de discontinuité électrique entre les bornes, appliquer l'action corrective décrite à l'étape 2. |
|
7 |
Vérifier que le journal et le compteur et de déclenchements/tests sont enregistrés dans le journal de l'unité de contrôle, à l'aide de l'écran ou du logiciel EcoStruxure Power Commission. |
|
|
8 |
Maintenir le bouton Test/acquittement de l'unité de contrôle enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser les voyants de cause de déclenchement. |
Vérification du fonctionnement de l'option de réarmement à distance RES
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ÉLECTRIQUE
Appliquez toutes les mesures nécessaires pour éviter
les risques d'électrocution lorsque la tension d'alimentation
externe est supérieure à 30 Vca ou 40 Vcc.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
L'appareil étant en position déclenché, appuyer sur le bouton-poussoir connecté à l'option de réarmement à distance RES. Résultat : Le bouton bleu de déclenchement sur le capot doit revenir à la position de réarmement, enfoncé dans l'appareil. |
Si le bouton bleu de déclenchement sur défaut reste en position de déclenchement, cela peut être dû à des conditions externes. Voir la section Dépannage. Si les conditions externes sont correctes :
|
DANGER












DANGER