DOCA0103FR-07

Dépannage : Opérations de contrôle électriques

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Définition

Les opérations de contrôle électriques sont lancées par un ordre électrique via un déclencheur voltmétrique ou un bouton-poussoir externe raccordé directement à un déclencheur voltmétrique.

Dépannage des déclencheurs voltmétriques

Les actions de dépannage dépendent du type de déclencheur voltmétrique :

  • Pour les déclencheurs voltmétriques communicants, consultez les messages d'événements MicroLogic X, puis les Situations critiques MasterPacT MTZ

  • Pour les déclencheurs voltmétriques standard, suivez les instructions fournies dans les tableaux ci-après. Si le défaut persiste, remplacez le déclencheur voltmétrique.

Impossibilité de fermer l'appareil à l'aide d'un bouton-poussoir externe ou d'un ordre électrique

Symptôme

Causes probables

Solutions

Appareil verrouillé par cadenas ou serrure en position Ouvert.

Déverrouillez l'appareil.

Ordre de fermeture électrique non exécuté par le déclencheur voltmétrique de fermeture XF en raison d'une tension d'alimentation insuffisante.

Vérifiez la tension et le circuit d'alimentation du XF (0,85-1,1 Un).

Si le problème persiste, remplacez le déclencheur voltmétrique de fermeture XF.

L'indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et d'état Prêt à fermer montre que le mécanisme est armé mais que l'appareil n'est pas prêt à fermer.

Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX alimenté en permanence.

Présence d’un ordre d’ouverture. Recherchez l'origine de cet ordre. Cet ordre doit être supprimé pour pouvoir fermer l’appareil.

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN non alimenté en raison d'un ordre d'ouverture.

Présence d’un ordre d’ouverture. Recherchez l'origine de cet ordre. Cet ordre doit être annulé pour pouvoir fermer l’appareil.

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN non alimenté en raison d'une tension d'alimentation insuffisante.

Vérifiez la tension et le circuit d'alimentation du MN (V > 0,85 Un).

Si le problème persiste, remplacez le déclencheur à manque de tension MN.

Le déclencheur voltmétrique de fermeture XF est alimenté en permanence, mais l'appareil n'était pas prêt à fermer lorsque l'ordre de fermeture a été envoyé (le déclencheur voltmétrique de fermeture XF n'est pas câblé en série avec le contact Prêt à fermer PF).

  • Coupez l'alimentation du déclencheur voltmétrique de fermeture XF.

  • Après vous être assuré que l'appareil est prêt à fermer, envoyez à nouveau l'ordre de fermeture via le déclencheur voltmétrique de fermeture XF.

Impossibilité d'ouvrir l'appareil à l'aide d'un bouton-poussoir externe ou d'un ordre électrique

Causes probables

Solutions

L'ordre d'ouverture n'est pas exécuté par le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

Baisse de tension insuffisante ou tension résiduelle (V > 0,35 Un) aux bornes du déclencheur à manque de tension MN.

Si le problème persiste, remplacez le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

L'ordre d'ouverture n'est pas exécuté par le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX.

Vérifiez la tension et le circuit d'alimentation du MX (0,7-1,1 Un).

Si le problème persiste, remplacez le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX.

Impossible de réarmer l'appareil via un réarmement à distance électrique RES

Symptôme

Causes probables

Solutions

Le bouton bleu de réarmement après déclenchement sur défaut est sorti.

Tension d'alimentation insuffisante pour le réarmement électrique à distance RES.

Vérifiez la tension et le circuit d'alimentation du RES (0,7-1,1 Un).

Si le problème persiste, remplacez le réarmement électrique à distance RES.

Vérifications supplémentaires

Si les actions de dépannage décrites ci-avant ne fonctionnent pas, reportez-vous aux informations de dépannage de la section Opérations de contrôle mécanique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?