Bloc de coupure NIII_Z_2 : Vérifier le montage des chambres de coupure et la propreté des filtres
Consignes de sécurité
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédure
|
Caractéristiques de la procédure |
Description |
|---|---|
|
Action |
|
|
Objectif |
Vérifier les performances de coupure de l'appareil pendant un court-circuit. |
|
Fréquence |
Reportez-vous à la fréquence recommandée pour le programme de maintenance intermédiaire utilisateur. |
|
Clauses particulières |
Cette procédure ne s'applique pas aux appareils MasterPacT MTZ1 H3 car les chambres de coupure ne sont pas amovibles sur les MasterPacT MTZ1 H3. |
|
Outillage nécessaire |
|
|
Conditions préliminaires
L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.
|
Type d'installation de l'appareil |
Position des pôles |
Mécanisme |
Position de l'appareil dans le châssis |
|---|---|---|---|
|
Fixe |
Ouverts |
Désarmé |
N/A |
|
Débrochable |
Ouverts |
Désarmé |
Débroché et Extrait du châssis |
Vérification du montage des chambres de coupure et de la propreté des filtres
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Vérifier la présence de toutes les vis sur les chambres de coupure (sauf pour MasterPacT MTZ1 H3). NOTE: Il
est obligatoire que toutes les vis soient présentes pour empêcher
la fuite de gaz ionisé sur les bords des chambres de coupure.
|
Si des vis sont endommagées ou manquantes, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
2 |
Desserrer les vis des chambres de coupure (sauf pour MasterPacT MTZ1 H3), puis les serrer à la valeur de couple recommandée à l'aide d'une clé dynamométrique :
|
Si vous ne parvenez pas à serrer une vis à la valeur recommandée, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
3 |
Dépoussiérer les filtres à l’aide d’un aspirateur. NOTE: Pour éviter de salir les filtres :
|
Si les filtres sont toujours encrassés (par exemple, avec un composé gras), remplacer les chambres de coupure (consulter le document MasterPacT MTZ - Chambre d'isolement - Instruction de service). Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue. |
DANGER
DANGER