DOCA0103FR-07

Mécanisme NIII_Z_2 : Vérifier l'état général du mécanisme

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE DE CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT
  • Vérifiez que la capacité du dispositif de levage est suffisante pour l'appareil.
  • Suivez les instructions du constructeur pour utiliser l'équipement de levage.
  • Portez un casque de protection, des chaussures de sécurité et des gants résistants.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

Vérifier l’état général du mécanisme :

  • Positionnement des déclencheurs voltmétriques XF/MX/MN sur la platine de fixation.

  • Positionnement des ressorts d'accumulation d'énergie dans la rainure de l'axe.

  • État des ressorts d'accumulation d'énergie.

Objectif

Vérifier que le mécanisme ouvre et ferme correctement l'appareil.

Fréquence

Reportez-vous à la fréquence recommandée pour le programme de maintenance intermédiaire utilisateur.

Clauses particulières

Outillage nécessaire

Tournevis Torx

Documents à consulter

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X (norme IEC) - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF - Instruction de service

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF communicants avec fonction de diagnostic - Instruction de service

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

Ouverts

Désarmé

N/A

Débrochable

Ouverts

Désarmé

Extrait du châssis

Dépose du capot avant

Etape

Action

Action corrective

1

Sur MasterPacT MTZ1 : Retirer la poignée d'armement du ressort.

  1. Insérer un tournevis fin sous l'angle inférieur gauche de la poignée d'armement.

  2. Pousser le tournevis pour sortir la partie en caoutchouc de la poignée d'armement.

  3. Faire glisser la partie en caoutchouc vers le haut et la retirer de la poignée d'armement.

 

2

Retirer le capot avant de l'appareil.

 

Vérification du câble entre le module à port ULP et l'unité de contrôle MicroLogic X

Si vous avez installé un module à port ULP, exécuter la procédure décrite ci-après :

Etape

Action

Action corrective

1

Vérifier que le fil est en bon état et qu'il est correctement positionné de manière à ne pas gêner le mécanisme de réarmement.

Remplacer le fil s'il est endommagé.

Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

2

Vérifier le câble de raccordement à l'unité de contrôle MicroLogic X.

Si la connexion n'est pas solide, raccorder le câble à nouveau en prenant soin d'insérer complètement le connecteur.

Vérification du mécanisme

Etape

Action

Action corrective

1

Retirer le capot du mécanisme :

  • Sur MasterPacT MTZ1 : à l'aide d'un tournevis fin, libérer la languette de gauche qui maintient le mécanisme en place (sans la casser, ni la plier), puis libérer celle de droite.

  • Sur MasterPacT MTZ2/MTZ3 : desserrer la vis qui maintient le capot du mécanisme en place, puis retirer le capot.

Si le capot du mécanisme est endommagé, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

2

Vérifier l’état général du mécanisme :

  • Graisse suffisante.

  • Absence de poussière.

Si le mécanisme est poussiéreux ou si la consistance ou la couleur de la graisse a changé, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

3

Vérifier que les déclencheurs voltmétriques XF/MX/MN sont correctement positionnés sur la platine de fixation.

Si nécessaire, repositionner les déclencheurs voltmétriques (consulter le document MasterPacT MTZ - - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF - Instruction de service).

4

Vérifier que les ressorts d'accumulation d'énergie sont présents, en bon état et correctement positionnés dans la rainure de l'axe.

  • Sur MasterPacT MTZ1 :

A Verrou d'ouverture

B Ressorts d'ouverture des pôles

C Ressorts d'embiellage

D Verrou de fermeture

  • Sur MasterPacT MTZ2/MTZ3 :

A Verrou d'ouverture

B Ressorts d'ouverture des pôles

C Ressorts d'embiellage

D Verrou de fermeture

Si un ressort est endommagé ou manquant, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

5

Armer manuellement le mécanisme.

 

6

Vérifier que les ressorts d'accumulation d'énergie sont correctement positionnés.

Au besoin, remettre en place un ressort mal positionné.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

7

Fermer l'appareil.

 

8

Vérifier que les ressorts d'accumulation d'énergie sont toujours correctement positionnés.

Au besoin, remettre en place un ressort mal positionné.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

9

Vérifier le nombre de cycles de manœuvre et le comparer au nombre maximum autorisé pour les ressorts d'embiellage, indiqué dans le document MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance .

Si le nombre maximum est atteint, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

10

Remettre le capot du mécanisme en place.

 

Réinstallation du capot avant

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Remettez en place le capot avant du disjoncteur avant d'activer l'alimentation de ce dernier, afin d'empêcher l'accès à des bornes sous tension.
  • Ne pincez pas les fils avec le capot avant.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Etape

Action

Action corrective

1

Remettre le capot avant en place.

2

Sur MasterPacT MTZ1 : Remettre en place le capot en caoutchouc sur la poignée d'armement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?