DOCA0103FR-07

Châssis NII_Z_3 : Vérifier les interrupteurs de fin de course du châssis EIFE

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

  • Actionner les interrupteurs de fin de course du châssis de l'interface EIFE sur un appareil débrochable.

  • Vérifier que la position du châssis s'affiche correctement dans le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Objectif

Vérifier la cohérence entre la position réelle de l'appareil dans le châssis et les indications fournies par les interrupteurs de fin de course du châssis de l'interface EIFE.

Fréquence

Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur.

Clauses particulières

Outillage nécessaire

  • Un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Un câble USB (standard au port mini-USB)

  • Bornier LV847074SP

Documents à consulter

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X (norme IEC) - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

  • Enerlin'X EIFE - Interface Ethernet intégrée pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ - Guide utilisateur

  • EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne

  • Enerlin'X EIFE - Interface Ethernet intégrée pour un disjoncteur MasterPacT MTZ débrochable - Instruction de service

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

N/A

N/A

N/A

Débrochable

Ouverts

Désarmé

Test

Vérification de la bonne communication de l'interface EIFE

Etape

Action

Action corrective

1

Si l'appareil est équipé d'un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, le connecter à l'alimentation avec sa tension nominale ou retirer le déclencheur voltmétrique MN.

 

2

Connecter un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission à l'un des ports de communication Ethernet de l'interface EIFE à l'aide d'un câble Ethernet standard.

 

3

Lancer le logiciel EcoStruxure Power Commission.

 

4

Cliquer sur Lancer la découverte des équipements.

 

5

Dans la fenêtre Détecter des équipements, vérifier que l'adresse IP de l'interface EIFE est indiquée.

Si l'adresse IP de l'interface EIFE n'est pas affichée :

  1. Vérifier que le voyant à LED du port ETH connecté au PC clignote en vert.

  2. Si le voyant n'est pas vert clignotant, vérifier que l'interface EIFE est sous tension et que la liaison est opérationnelle.

  3. Vérifier que la connexion au réseau local est activée sur le PC.

  4. Cliquer à nouveau sur Lancer la découverte des équipements.

6

Cliquer sur DÉMARRER L'ANALYSE APPROFONDIE.

Résultat : L'appareil avec lequel vous souhaitez communiquer apparaît dans la Liste d'équipements.

 

7

Sélectionner l'appareil et cliquer sur AJOUTER AU PROJET.

8

Dans la fenêtre VUE DU TABLEAU ELECTRIQUE, cliquer sur Connecter à l'équipement (bouton vert).

9

Cliquer dans la section Vérification de l'équipement.

Résultat : Le tableau de distribution s’affiche.

10

Dans l'onglet Equipement, vérifier que le paramètre Etat de l'équipement > Position du disjoncteur dans le rack a pour valeur Position Test.

Si la position de l'appareil ne s'affiche pas correctement dans EcoStruxure Power Commission, suivre la procédure de vérification manuelle du fonctionnement desinterrupteurs de fin de course du châssis de l'interface EIFE.

11

Mettre l'appareil en position embroché.

12

Vérifier que le paramètre Etat de l'équipement > Position du disjoncteur dans le rack est Position Embroché.

13

Mettre l'appareil en position débroché.

Résultat : Un message s'affiche : Erreur : L'équipement n'est pas connecté.

14

Cliquer sur OK pour acquitter le message.

15

Cliquer sur l'onglet Maintenance.

16

Mettre l'appareil en position Test.

17

Dans Compteurs de positions de châssis, vérifier que le Compteur de tests de mise en rack de disjoncteur s'incrémente.

Si les compteurs ne s'incrémentent pas correctement dans EcoStruxure Power Commission, remplacer l'interface EIFE et exécuter à nouveau la procédure.

18

Mettre l'appareil en position embroché.

19

Dans Compteurs de positions de châssis, vérifier que le Compteur de mise en rack de disjoncteur s'incrémente et que la date et l'heure indiquées dans Dates des dernières opérations sont correctes.

Si les compteurs ne s'incrémentent pas correctement dans EcoStruxure Power Commission, remplacer l'interface EIFE et exécuter à nouveau la procédure.

Vérification manuelle du fonctionnement des interrupteurs de fin de course du châssis de l'interface EIFE

Si la position du châssis n'est pas correctement indiquée dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, vérifier manuellement le fonctionnement des interrupteurs de fin de course du châssis en suivant les trois étapes décrites ci-après :

Etape Description
1

Retirer l'interface EIFE.

2

Vérifier les interrupteurs de fin de course en les actionnant manuellement.

3

Réinstaller l'interface EIFE.

Procéder comme suit pour retirer l'interface EIFE :

Etape

Action

1

Retirer le capot sur bornier fils fins.

2

Retirer le câble Ethernet (A) de l'interface EIFE.

A Connexion Ethernet

B Connexion par cordon ULP

3

Déconnecter le cordon de port ULP du module à port ULP et de l'interface EIFE (B).

4

Retirer la plaque d’identification des borniers.

5

Retirer l'interface EIFE en insérant un tournevis fin dans la fente de la plaque métallique située sur la partie supérieure de l'interface EIFE afin de libérer les clips qui maintiennent le dessus de l'interface EIFE.

6

Retirer le tournevis et pousser l'interface EIFE vers le bas pour dégager les clips inférieurs et extraire l'interface EIFE.

7

Reconnecter les câbles Ethernet à l'interface EIFE pour effectuer le test.

Procéder comme suit pour vérifier les actionneurs et le fonctionnement des interrupteurs de fin de course du châssis EIFE :

Etape

Action

Action corrective

1

Vérifier que les actionneurs se déplacent librement.

Si les actionneurs ne fonctionnent pas correctement :

  • Pour MasterPacT MTZ1, manipuler les actionneurs afin qu'ils bougent librement

  • Pour MasterPacT MTZ2/MTZ3, placer les actionneurs dans la position correcte. Si les actionneurs sont endommagés, les remplacer.

2

Repérer les trois interrupteurs de fin de course à l'arrière de l'interface EIFE.

3

Sans qu'aucun interrupteur de fin de course ne soit enfoncé, vérifier que la Position du disjoncteur dans le rack dans le logiciel EcoStruxure Power Commission est Déconnecté.

  • Si les positions de l'appareil ne s'affichent pas correctement dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, remplacer l'interface EIFE et exécuter à nouveau la procédure.

  • Si les positions s'affichent correctement dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, manipuler les actionneurs pour vérifier qu'ils ne sont pas bloqués.

    • Sur MasterPacT MTZ1 : Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

    • Sur MasterPacT MTZ2/MTZ3 : Si le problème persiste, changer les actionneurs. Exécuter à nouveau la procédure.

4

Maintenir les deux interrupteurs de fin de course extrêmes enfoncés.

5

Vérifier que la Position du disjoncteur dans le rack dans le logiciel EcoStruxure Power Commission est passée à Test.

6

Maintenir les deux interrupteurs de fin de course de droite enfoncés.

7

Vérifier que la Position du disjoncteur dans le rack dans le logiciel EcoStruxure Power Commission est passée à Connecté.

8

Fermer le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Procéder comme suit pour réinstaller l'interface EIFE :

Etape

Action

1

Retirer les câbles Ethernet de l'interface EIFE.

2

Réinstaller l'interface EIFE. Consulter le document Enerlin'X EIFE - Interface Ethernet intégrée pour un disjoncteur MasterPacT MTZ débrochable - Instruction de service.

3

Réinstaller la plaque d’identification des borniers.

4

Reconnecter les câbles Ethernet et le cordon ULP à l'interface EIFE.

5

Reconnecter le cordon ULP au module à port ULP.

6

Réinstaller le capot sur bornier fils fins.

7

Fermer la porte de l'appareil.

8

Poursuivre la procédure de vérification du fonctionnement de l'interface EIFE à partir de l'étape 15.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?