DOCA0103FR-07

Verrouillage de l'appareil NII_Z_1 : Actionner les serrures

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

Vérifier le verrouillage et le déverrouillage de l'appareil avec les serrures.

Objectif

Vérifier le fonctionnement des serrures à l'aide de l'accessoire de verrouillage en position ouvert VSPO.

Fréquence

Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur.

Clauses particulières

Outillage nécessaire

Documents à consulter

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X (norme IEC) - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ1 - Verrouillage en position ouvert VCPO et support BPFE - Instruction de service

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Verrouillage en position ouvert VCPO et support BPFE - Instruction de service

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

Fermés

Désarmé

N/A

Débrochable

Ouverts

Désarmé

Débroché

Vérification du verrouillage de l'appareil en position ouvert

Sur les appareils à deux serrures, suivre la procédure ci-dessous pour chaque serrure. Le verrouillage avec une clé suffit pour verrouiller l'appareil en position ouvert.

Etape

Action

Action corrective

1

Lorsque la clé est dans la serrure, vérifier que l'appareil n'est pas verrouillé.

Si la clé est manquante ou cassée, remplacer la serrure.

Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

2

Appuyer sur le bouton-poussoir d'ouverture pour ouvrir l'appareil.

 

3

  • Sur MasterPacT MTZ1 : Maintenir le bouton-poussoir d'ouverture enfoncé et tourner simultanément la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

  • Sur MasterPacT MTZ2/MTZ3 : Tourner la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Si la clé ne tourne pas, remplacer la serrure.

4

Retirer la clé et relâcher le bouton-poussoir d'ouverture.

NOTE: Sur les MasterPacT MTZ1, le bouton-poussoir reste rentré.
 

5

Armer le mécanisme pour émettre une commande de fermeture.

 

6

Si l'appareil est équipé d'un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, le connecter à l'alimentation avec sa tension nominale ou retirer le déclencheur voltmétrique MN.

 

7

Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture.

L’appareil ne doit pas se fermer.

  • Si l'appareil se ferme, vérifier que le support de la serrure est correctement installé (consulter le document MasterPacT MTZ - Verrouillage en position ouvert VCPO et support BPFE - Instruction de service). Reprendre ensuite la procédure depuis le début.

  • Remplacer le support de la serrure s'il est endommagé.

  • Remplacer la serrure si elle est corrodée.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

8

S'il y a une deuxième clé, déverrouiller l'appareil et recommencer la procédure avec la deuxième clé.

 

Vérification du déverrouillage de l'appareil

Avant toute chose, vérifier que l'appareil est verrouillé en position ouvert.

Sur les appareils à deux serrures, suivre la procédure suivante pour chaque serrure. Les deux clés doivent être introduites dans les serrures pour déverrouiller l'appareil.

Etape

Action

Action corrective

1

Introduire la clé dans la serrure.

 

2

Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre et vérifier qu'il est impossible de retirer la clé de la serrure.

Si la clé ne tourne pas ou qu'elle peut être retirée, remplacer la serrure.

Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

3

Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture pour fermer l'appareil.

L’appareil se ferme.

Si l'appareil ne se ferme pas, vérifier que le support de la serrure est correctement installé (consulter le document MasterPacT MTZ - Verrouillage en position ouvert VCPO et support BPFE - Instruction de service). Reprendre ensuite la procédure depuis le début.

Remplacer le support de la serrure s'il est endommagé.

Remplacer la serrure si elle est corrodée.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

4

L'appareil étant fermé, vérifier que la clé reste bloquée dans la serrure tant que le bouton-poussoir d'ouverture n'est pas actionné.

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?