DOCA0103FR-07

Dépannage : Opérations de contrôle mécanique

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Définition

Les opérations de contrôle mécanique sont celles qui sont effectuées à l'aide des boutons-poussoirs d'ouverture ou de fermeture.

Impossibilité de fermer l'appareil à l'aide du bouton-poussoir de fermeture mécanique

Symptôme

Causes probables

Solutions

Le bouton bleu de réarmement après déclenchement sur défaut est sorti.

Le bouton de réarmement après déclenchement sur défaut n'a pas été actionné.

  • Corrigez le défaut.

  • Enfoncez le bouton bleu de réarmement après déclenchement.

Appareil verrouillé par cadenas ou serrure en position Ouvert.

Déverrouillez l'appareil.

Appareil bloqué par un système d'interverrouillage mécanique.

  • Contrôlez la position de l'autre appareil dans l'inverseur de source.

  • Mettez l’installation en conformité pour lever l’état verrouillé.

L'indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et d'état Prêt à fermer montre que le mécanisme est désarmé.

.

Mécanisme d'accumulation d'énergie non armé.

  • Armez le mécanisme manuellement.

  • Si l'appareil est équipé d'un motoréducteur MCH, vérifiez l'alimentation du moteur. Si le problème persiste, remplacez le motoréducteur MCH.

L'indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et d'état Prêt à fermer montre que le mécanisme est armé mais que l'appareil n'est pas prêt à fermer.

Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX alimenté en permanence.

Présence d’un ordre d’ouverture. Recherchez l'origine de cet ordre. Cet ordre doit être supprimé pour pouvoir fermer l’appareil.

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN non alimenté en raison d'un ordre d'ouverture.

Présence d’un ordre d’ouverture. Recherchez l'origine de cet ordre. Cet ordre doit être annulé pour pouvoir fermer l’appareil.

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN non alimenté en raison d'une tension d'alimentation insuffisante.

Vérifiez la tension et le circuit d'alimentation du MN (V > 0,85 Un).

Si le problème persiste, remplacez le déclencheur à manque de tension MN.

Déclenchement récurrent sur manque de tension.

La tension mesurée reste à 0 V.

Configurez le paramètre de comportement en cas de sous-tension (Vmin) sur la valeur Forcer sur Off avec disjoncteur ouvert. Pour plus d'informations, consultez la référence DOCA0102•• MasterPacT MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur indiquée dans la section Documents à consulter au début du présent guide.

Le bouton d'acquittement situé sur le châssis de l'appareil débrochable est enfoncé.

L'appareil n'est pas correctement embroché.

Terminez l'embrochage de l'appareil en vous assurant qu'il est complètement inséré dans le châssis jusqu'à la position Embroché. Vérifiez que le bouton d'acquittement est sorti.

Impossibilité d'ouvrir l'appareil à l'aide du bouton-poussoir d'ouverture mécanique

Causes probables

Solutions

Mécanisme déficient ou soudure des contacts.

Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?