Unité de contrôle NIII_Z_4 : Vérifier la protection contre la surintensité
Consignes de sécurité
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédure
|
Caractéristiques de la procédure |
Description |
|---|---|
|
Action |
|
|
Objectif |
Vérifier que l'unité de contrôle fonctionne en cas de défaut électrique. |
|
Fréquence |
Reportez-vous à la fréquence recommandée pour le programme de maintenance intermédiaire utilisateur. |
|
Clauses particulières |
– |
|
Outillage nécessaire |
|
|
Conditions préliminaires
L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.
|
Type d'installation de l'appareil |
Position des pôles |
Mécanisme |
Position de l'appareil dans le châssis |
|---|---|---|---|
|
Fixe |
Fermés |
Désarmé |
N/A |
|
Débrochable |
Fermés |
Désarmé |
Test |
Vérification de la protection contre les surintensités et des voyants de défaut électrique
Le processus de vérification de la protection contre les surintensités comprend les procédures suivantes :
-
Se connecter à l'unité de contrôle MicroLogic X avec le logiciel EcoStruxure Power Commission.
-
Lancer un test de courbe de déclenchement automatique avec des points de test préconfigurés.
-
Lancer un test de courbe de déclenchement automatique avec des points de test personnalisés.
Connexion de l'unité de contrôle MicroLogic X au logiciel EcoStruxure Power Commission
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Si l'appareil est équipé d'un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, le connecter à l'alimentation avec sa tension nominale ou retirer le déclencheur voltmétrique MN. |
|
2 |
|
|
3 |
Lancer le logiciel EcoStruxure Power Commission. |
|
4 |
Cliquer dans l'écran d'accueil EcoStruxure Power Commission. Résultat : Le logiciel EcoStruxure Power Commission se connecte à l'unité de contrôle MicroLogic X. Une fenêtre apparaît pour indiquer que la détection de l'appareil est en cours. |
|
5 |
Cliquer sur pour fermer la fenêtre . |
|
6 |
Cliquer sur pour fermer la fenêtre et afficher la VUE DU TABLEAU ELECTRIQUE. |
|
7 |
Cliquer sur le bouton . |
|
8 |
Dans la section Vérification de l'équipement, cliquer sur l'onglet Equipement. |
|
9 |
Suivre la procédure Unité de contrôle NII_Z_3 pour enregistrer les paramètres et la capture des formes d'onde afin de ne pas perdre ces informations. |
|
10 |
Cliquer sur la section . |
Lancement du test de courbe de déclenchement automatique avec des points de test préconfigurés
| AVIS |
|---|
|
risque de comportement inattendu
Avant de lancer le test automatique de la courbe de déclenchement,
noter le réglage de la courbe de déclenchement active (jeu A, jeu B, ou ERMS) et régler le disjoncteur sur cette courbe
de déclenchement à la fin du test.
Le non-respect de ces instructions peut produire des
paramètres incorrects.
|
Exécuter la procédure pour chacune des fonctions de protection contre les surintensités :
-
Long retard Ir
-
Court retard Isd
-
Instantanée Ii
-
Défaut à la terre Ig (MicroLogic 6.0 X)
-
Différentielle (fuite à la terre) IΔn (MicroLogic 7.0 X)
Les courbes de déclenchement suivantes peuvent être testées :
-
Jeu A
-
Jeu B
-
ERMS
Après avoir connecté le PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission à l'unité de contrôle MicroLogic X, procéder comme suit pour tester la protection contre les surintensités à l'aide de points de test préconfigurés :
|
1 |
Sélectionner Points de test préconfigurés. Résultat : EcoStruxure Power Commission affiche les listes de courbes et de fonctions de protection contre les surintensités qui sont disponibles sur l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
|
2 |
Sélectionner la courbe de déclenchement et la protection contre les surintensités à tester. Par défaut, Jeu A, et toutes les fonctions de protection sont sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs courbes de déclenchement à tester. |
|
|
3 |
Vérifier que l'appareil est fermé et que les voyants de défaut électrique sont éteints. |
|
|
4 |
Cliquer sur EXECUTER LE TEST. |
|
|
5 |
Lire avec attention le message de sécurité qui s'affiche et cliquer sur J'AI COMPRIS. |
|
|
6 |
Vous êtes invité à saisir le mot de passe :
Résultat : Le test de déclenchement automatique démarre. |
|
|
7 |
Vérifier que l’appareil se déclenche. |
Si l'appareil ne se déclenche pas :
Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
8 |
Vérifier que le voyant correspondant à la protection testée est allumé et que l'affichage sur écran MicroLogic X devient rouge avec l'événement correct. Exemple : Isd/Ii Le voyant s'allume lorsque la protection court retard
est testée. |
|
|
9 |
Vérifier dans le logiciel EcoStruxure Power Commission que le test a réussi. |
|
|
10 |
Avant de passer au paramètre de protection suivant, EcoStruxure Power Commission vous invite à :
|
|
|
11 |
Cliquer sur CONFIRMER. Résultat : Le logiciel EcoStruxure Power Commission procède au prochain test de protection contre les surintensités. |
|
|
12 |
Si vous avez sélectionné plusieurs courbes de déclenchement à tester, vous êtes invité à passer à une autre courbe pour continuer les tests. Appuyer sur CONFIRM lorsque vous êtes prêt à poursuivre. Résultat : Le test de courbe de déclenchement suivant commence. |
|
|
13 |
Après avoir effectué les tests de courbe de déclenchement automatique, régler le disjoncteur sur la courbe de déclenchement active notée avant le début des tests. |
Lancement du test de courbe de déclenchement automatique avec des points de test personnalisés
Après avoir connecté le PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission à l'unité de contrôle MicroLogic X, exécuter la procédure suivante pour tester les fonctions de protection contre les surintensités à l'aide de points de test personnalisés. Pour la surintensité de phase, jusqu'à six points de test peuvent être ajoutés. Pour les défauts de terre, un seul point peut être testé.
|
1 |
Sélectionner Point de test personnalisé. |
|
|
2 |
Ajouter les points de test requis et définir le courant et le temps d'injection pour chaque point de test. |
|
|
3 |
Vérifier que l'appareil est fermé et que les voyants de défaut électrique sont éteints. |
|
|
4 |
Cliquer sur EXECUTER LE TEST. |
|
|
5 |
Lire avec attention le message de sécurité qui s'affiche et cliquer sur J'AI COMPRIS. |
|
|
6 |
Vous êtes invité à saisir le mot de passe :
Résultat : Le test de déclenchement automatique démarre. |
|
|
7 |
Vérifier que l’appareil se déclenche. NOTE: Pour certains points de test personnalisés,
en fonction du courant et du temps d'injection, le résultat "Aucun
déclenchement" peut être acceptable. Ce résultat est
documenté en détail dans le rapport final.
|
Si l'appareil ne se déclenche pas (pour les points de test où un déclenchement est attendu) :
Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
8 |
Vérifier que le voyant correspondant à la protection testée est allumé et que l'affichage sur écran MicroLogic X devient rouge avec l'événement correct. Exemple : Isd/Ii Le voyant s'allume lorsque la protection court retard
est testée. |
|
|
9 |
Vérifier dans le logiciel EcoStruxure Power Commission que le test a réussi. |
NOTE: Si EcoStruxure Power
Commission affiche le résultat "Pas de déclenchement", vérifier
les paramètres de seuil et de temps correspondants du disjoncteur
afin de déterminer si un déclenchement était attendu
pour les valeurs saisies. Un résultat "Pas de déclenchement"
peut être acceptable si les valeurs définies par l'utilisateur
sont inférieures aux paramètres configurés du disjoncteur.
|
|
10 |
Avant de passer au paramètre de protection suivant, EcoStruxure Power Commission vous invite à :
|
|
|
11 |
Cliquer sur CONFIRMER. Résultat : Le logiciel EcoStruxure Power Commission procède au prochain test de protection contre les surintensités. |
Enregistrement des résultats du test sur un PC
Après avoir effectué les tests de protection contre les surintensités, accéder aux résultats du test dans le logiciel EcoStruxure Power Commission.
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
En haut de la fenêtre EcoStruxure Power Commission, cliquer sur pour MasterPacT MTZ. Une fenêtre s'ouvre et affiche le rapport. |
|
2 |
Enregistrer le rapport sur le PC. L'imprimer au besoin. |
|
3 |
Fermer le logiciel EcoStruxure Power Commission. |
Rapport client
Ajouter le rapport de test de déclenchement automatique généré précédemment au rapport client.
DANGER