Dépannage : Opérations de contrôle depuis les pages Web IFE/EIFE
Définition
Les opérations de contrôle comprennent les commandes d'ouverture et de fermeture de l'appareil émises depuis les pages Web IFE ou EIFE.
Pour plus d'informations sur les opérations de contrôle depuis les pages Web IFE ou EIFE, reportez-vous aux références suivantes indiquées dans la section Documents à consulter au début du présent guide :
-
DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Serveur de tableau Ethernet - Guide utilisateur
-
DOCA0142•• Enerlin'X IFE - Interface Ethernet pour un disjoncteur - Guide utilisateur
-
DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - Interface Ethernet intégrée pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ - Guide utilisateur
Impossibilité de contrôler l'appareil depuis les pages Web IFE ou EIFE
|
Description du problème |
Symptôme |
Causes probables |
Solutions |
|---|---|---|---|
|
Impossible d'ouvrir ou de fermer l'appareil. |
Les boutons et ne figurent pas dans la page Web. |
Le contrôle d'application n'est pas activé dans l'interface IFE. |
Activez le contrôle d'application en enfonçant le bouton Test en face avant de l'interface IFE pendant 10 à 15 secondes. |
|
L'utilisateur n'est pas connecté en tant qu'administrateur. |
Connectez-vous en tant qu'administrateur. |
||
|
Message de la page Web :
|
Le mode de contrôle de l'appareil est réglé sur Manuel. |
Passez au mode de contrôle Auto. |
|
|
Message de la page Web : . |
L'appareil est en mode de contrôle automatique local. |
Passez au mode de contrôle automatique à distance. |
|
|
Message de la page Web : . NOTE: Aucun
message ne s'affiche en cas d'échec de l'opération d'ouverture.
|
Les commandes de contrôle à distance sont désactivées par le commutateur de verrouillage situé à l'avant de l'interface IFE. |
Placez le commutateur de verrouillage en position Déverrouillé à l'avant de l'interface IFE. |
|
|
L'interface EIFE est verrouillée par le logiciel EcoStruxure Power Commission. |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, choisissez et modifiez la valeur du paramètre de en . |
||
|
Impossible de fermer l'appareil. |
Message de la page Web : . |
La commande de fermeture est inhibée par le module IO. |
Activez la commande de fermeture à l'aide du commutateur de sélection raccordé à une entrée numérique du module IO (I=1). |
|
La commande de fermeture est inhibée par une commande provenant du réseau de communication ou du logiciel EcoStruxure Power Commission. |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, sélectionnez le menu et modifiez le paramètre de la valeur à la valeur . |
L'inhibition de la fermeture par le module d'E/S n'est pas opérationnelle
|
Description du problème |
Cause probable |
Solution |
|---|---|---|
|
L’appareil peut être fermé lorsque le commutateur de sélection câblé sur une entrée numérique du module IO est défini sur Inhibit (I4=0). |
Le paramètre MicroLogic X de est désactivé. |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, dans le menu , dans , changez la valeur du paramètre pour l’. |
Vérifications supplémentaires
Si les actions de dépannage indiquées ci-dessus sont sans effet, le problème peut être lié aux opérations mécaniques ou électriques de l'appareil. Consultez les informations de dépannage relatives aux Opérations de contrôle mécanique et Opérations de contrôle électrique.