Configuration des tarifs en mode Entrée avec l'afficheur
Vous ne pouvez configurer aucun tarif en mode Entrée si l’entrée numérique 1 n’est pas disponible pour l’association. De même, si vous devez sélectionner plus de deux tarifs, l’entrée numérique 2 doit être disponible.
L’état des entrées numériques sert à calculer la valeur binaire du tarif actif, où désactivé = 0 et activé = 1. Le calcul du nombre de tarifs peut varier selon le nombre d’entrées numériques qui peuvent être sélectionnées (entrées associées aux fonctions multitarif, par exemple).
- Sélectionnez
- Entrez le code d’accès de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
- Sélectionnez .
- Sélectionnez Mode et appuyez sur Edit.
-
Appuyez sur + ou sur – pour sélectionner Entrée, puis appuyez sur OK.
NOTE: Si une erreur d’association d’entrée numérique s’affiche, vous devez quitter les écrans de configuration de tarif et supprimer l’association d’entrée numérique.
- Sélectionnez Tariffs, puis appuyez sur Edit.
-
Appuyez sur + ou sur - pour changer le nombre de tarifs à configurer,
puis appuyez sur OK.
Le nombre maximal de tarifs que vous pouvez appliquer dépend du nombre d’entrées numériques disponibles.
-
Sélectionnez Inputs, puis appuyez
sur Edit.
Selon le cas, appuyez sur + ou sur - pour changer le nombre d’entrées logiques à utiliser pour commander le tarif actif. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter, puis sur Yes pour enregistrer les modifications.