HRB1684302-15

Configuration des calculs de valeur moyenne à l’aide de l’afficheur

Utilisez les écrans de configuration des valeurs moyennes pour définir les valeurs moyennes de puissance, de courant et de mesure des entrées.

La valeur moyenne est une mesure de la consommation moyenne sur un intervalle de temps fixe.

  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le code d’accès de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez Cpteur > Moy .
  4. Déplacez le curseur pour sélectionner Puiss. moyenne, Courant moyen ou Moyenne entrée.
  5. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Edit.
    Valeurs Description
    Méthode

    Intervalle glissant temporisé

    Intervalle temporisé

    Intervalle tournant temporisé

    Interval sync entrée

    Int tournant sync entrée

    Interval sync cmd

    Int tournant sync cmd

    Interval sync horloge

    Int tournant sync horl

    Thermique

    Sélectionnez la méthode de calcul de valeur moyenne correspondant à vos besoins
    Intervalle
    1-60 Définit l’intervalle de calcul de valeur moyenne, en minutes.
    Sous-intervalle
    1-60

    S’applique uniquement aux méthodes par intervalle tournant.

    Spécifie le nombre de sous-intervalles selon lequel l’intervalle de calcul de valeur moyenne doit être divisé de manière égale.

    Sélect. sortie numérique

    Aucune

    Sortie numérique D1

    Sortie numérique D2

    Sélectionnez la sortie numérique à laquelle doit être envoyée l’impulsion de fin de l’intervalle de valeur moyenne.

    Sélect. entrée log

    Aucune

    Entrée numérique S1

    Entrée numérique S2

    Entrée logique S3*

    Entrée logique S4*

    S’applique uniquement aux méthodes par synchronisation.

    Sélectionnez l’entrée numérique à utiliser pour synchroniser la demande.

    Heure sync horl
    0-2359

    S’applique uniquement aux méthodes par synchronisation d’horloge (dans lesquelles l’intervalle de calcul de valeur moyenne est synchronisé avec l’horloge interne de l’appareil).

    Spécifiez l’heure du jour pour la synchronisation de la valeur moyenne. Par exemple, réglez ce paramètre sur 0730 pour synchroniser la valeur moyenne à 7h30.

    * Disponible sur certains modèles. Voir Grille de comparaison des fonctionnalités PM5500  / PM5600  / PM5700 pour la disponibilité.

  6. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  7. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  8. Appuyez sur Yes pour enregistrer vos modifications.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?