HRB1684302-17

Sorties numériques

L’appareil est équipé de deux sorties logiques type A (L1, L2).

Vous pouvez configurer les sorties logiques pour les applications suivantes:

  • Applications de commutation, par exemple pour fournir des signaux de commande marche/arrêt pour la commutation de groupes de condensateurs, de générateurs et autres appareils et équipements externes.

  • Applications de synchronisation, dans lesquelles l’appareil fournit des signaux à impulsion à l’entrée d’un autre appareil afin de commander sa période de calcul de la valeur moyenne.

  • Applications à impulsions d’énergie, dans lesquelles un appareil récepteur calcule la consommation d’énergie en comptant les impulsions kWh provenant des sorties logiques de l’appareil.

Voir Spécifications de l’appareil pour les limites de tension des sorties logiques. Pour les applications à tension plus élevée, utilisez un relais externe comme circuit de commutation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?