HRB1684302-16

EtherNet/IP

EtherNet/IP désigne le protocole CIP (Common Industrial Protocol) tel qu’implémenté sur une interface Ethernet standard (IEEE 802.3 et protocoles TCP/IP).

Présentation des fonctionnalités EtherNet/IP

NOTE: EtherNet/IP et les fonctionnalités associées sont disponibles avec les versions 10.6.3 et ultérieures du logiciel embarqué pour le modèle PM5561 , et avec les versions 2.5.4 et ultérieures pour les modèles PM5560  / PM5562  / PM5563 .

La couche d’application CIP spécifie un ensemble d’objets applicatifs et de profils d’appareil qui définissent les interfaces communes et les comportements. Les services de communication CIP permettent en outre une communication de bout en bout entre les appareils de différents réseaux CIP.

EtherNet/IP spécifie un mappage entre les services de communication CIP et Ethernet et TCP/IP, ce qui permet une interopérabilité multifournisseur entre les appareils sur Ethernet ainsi qu’avec les autres réseaux CIP.

EtherNet/IP définit deux principaux types de communication :

  • Échanges cycliques (échanges implicites)

  • Messages (échanges explicites)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?