HRB1684302-15

Paramètres de configuration des alarmes logiques

Configurez les paramètres de configuration des alarmes logiques selon besoin.
Valeur Option ou plage Description
Activation Oui (cochée) ou Non (décochée) Active ou désactive l’alarme.
Libellé Logic Alarm 1-10 (libellés par défaut) ION Setup vous permet de modifier le libellé par défaut afin d’identifier plus clairement votre alarme logique. Seuls sont autorisés les lettres, les chiffres et le tiret bas. Les espaces sont interdits.
Type AND Une opération AND renvoie Vrai si et seulement si toutes les entrées renvoient Vrai.
NAND Une opération NAND renvoie Vrai si au moins une entrée renvoie Faux.
OR Une opération OR renvoie Vrai si au moins une entrée renvoie Vrai.
NOR Une opération NOR renvoie Vrai si et seulement si toutes les entrées renvoient Faux.
XOR Une opération XOR renvoie Vrai si une seule entrée renvoie Vrai tandis que toutes les autres renvoient Faux.
Priorité Haute, Moyenne, Faible, Aucune Définit la priorité de l’alarme et les options de notification.
Sélectionnez Sortie Numérique (Ouputs)

Aucun,

Sortie numérique D1,

Sortie numérique D2,

Sortie numérique D1/D2

Sélectionnez la ou les sorties numériques que vous souhaitez commander lorsque l’alarme est déclenchée.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?