HRB1684302-17

Configuration des alarmes de perturbations à l’aide de l’afficheur

Les alarmes de perturbation (creux/pointes) ne s’appliquent qu’aux modèles PM5650 / PM5760 / PM5761.
NOTE: Avant d’activer l’alarme de creux/pointes, veillez à bien configurer les paramètres creux/pointes comme indiqué dans le tableau Paramètres de creux et pointes accessibles sur l’afficheur.

Vous pouvez utiliser l’afficheur pour configurer les alarmes de perturbation.

  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le code d’accès de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez Alarm > Pert.
  4. Déplacez le curseur sur le paramètre Alarme creux ou Alarme pointes à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Modifiez les paramètres selon besoin, puis appuyez sur OK.
  6. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter. Appuyez sur Yes pour enregistrer vos modifications.

    Paramètres d’alarme de creux/pointes accessibles sur l’afficheur

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Activation

    Oui, Non

    Active ou désactive l’alarme

    Priorité

    Haute, Moyenne, Faible, Aucune

    Définit la priorité de l’alarme et les options de notification

    Sélect. sortie numérique

    Aucune

    Sortie numérique D1

    Sortie numérique D2

    Sortie numérique D1/D2

    Sélectionnez la ou les sorties logiques que vous souhaitez commander lorsque l’alarme est déclenchée

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?