HRB1684302-15

Configuration du journal de données

Vous pouvez sélectionner jusqu’à 14éléments à enregistrer dans le journal de données ainsi que la fréquence (intervalle d’enregistrement) à laquelle ces valeurs doivent être mises à jour.

Utilisez ION Setup pour configurer l’enregistrement de données.

AVIS
Perte de données
Sauvegardez le contenu du journal de données avant de le configurer.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.
  1. Lancez ION Setup et ouvrez votre appareil en mode écrans de configuration ( View > Setup Screens ). Voir les instructions de l’aide du logiciel ION Setup .
  2. Double-cliquez sur Data Log #1.
  3. Configurez la fréquence d’enregistrement et les mesures/données à enregistrer.
  4. Cliquez sur Send pour enregistrer les modifications sur l’appareil.

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Status Enable, Disable Réglez ce paramètre pour activer ou désactiver l’enregistrement de données sur l’appareil.
    Interval 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 24 heures Sélectionnez une valeur pour la fréquence d’enregistrement.
    Channels Les éléments consignables dans le journal peuvent varier selon le type d’appareil.

    Sélectionnez un élément à enregistrer dans la colonne « Available », puis cliquez sur la double flèche droite pour déplacer cet élément dans la colonne « Selected ».

    Pour retirer un élément, sélectionnez dans la colonne « Selected » et cliquez sur la double flèche gauche.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?