HRB1684302-15

Visualisation des alarmes actives sur l’afficheur

Lorsqu’une condition d’alarme devient vraie (alarme activée), l’alarme apparaît dans l’écran des alarmes actives.

Les alarmes sont affichées dans l’ordre de leur occurrence, sans considération de la priorité. Les détails de l’alarme indiquent la date et l’heure de l’événement, le type d’événement (activation, unaire, etc.), la phase sur laquelle la condition d’alarme a été détectée et la valeur qui a causé l’activation de l’alarme.

NOTE: Les détails d’alarme ne sont pas disponibles pour les alarmes dont la priorité est réglée sur « Aucun ».

Les détails de l’alarme (pour les alarmes de basse, moyenne et haute priorité) sont également enregistrées dans le journal historique des alarmes.

  1. Sélectionnez Alarm > Actif .
  2. Sélectionnez l’alarme à afficher (les plus récentes apparaissent en haut de la liste).
  3. Appuyez sur Détail.
    NOTE: Pour les alarmes de haute priorité non acquittées, l’option Acq apparaît sur cet écran. Appuyez sur Acq pour acquitter l’alarme ou revenez à l’écran précédent si vous ne souhaitez pas acquitter l’alarme.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?