DOCA0170FR-05

Logiciel EcoStruxure Power Commission

Présentation

Le logiciel EcoStruxure Power Commission (EPC) vous aide à gérer un projet au cours de toutes les phases de son cycle de vie : validation, mise en service et maintenance. Les fonctions innovantes de ce logiciel fournissent des moyens simples de configurer, tester et mettre en service les appareils électriques intelligents.

Le logiciel EPC détecte automatiquement les appareils intelligents et vous permet d'ajouter des appareils pour une configuration aisée. Vous pouvez générer des rapports complets dans le cadre des tests de réception en usine et des tests de réception sur site, et éviter ainsi une grande charge de travail. De plus, au cours du fonctionnement des tableaux, il est très facile d'identifier la moindre modification dans les réglages grâce à un surligneur jaune. Cela indique les différences entre les valeurs du projet et celles de l'appareil et assure donc la cohérence du système pendant les phases de fonctionnement et de maintenance.

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne d' EcoStruxure Power Commission .

Cliquez ici pour télécharger la dernière version d' EcoStruxure Power Commission .

Fonctionnalités

Le logiciel EPC effectue les actions suivantes via Service Interface  :

  • Créer des projets par détection d'appareils

  • Sauvegarder le projet dans le cloud EPC pour référence

  • Télécharger les réglages de protection de l'appareil

  • Exécuter le test de manière sécurisée

  • Visualiser l'architecture de communication entre les appareils sur une représentation graphique

  • Vérifier la compatibilité du micrologiciel du système

  • Installer la dernière version du micrologiciel

  • Effectuer des tests automatiques de courbe de déclenchement,

    @updatedD2
    des tests d'interverrouillage sélectif de zone (ZSI - Zone-Selective Interlocking), des tests de déclenchement forcé et préparer les tests d'injection primaire

  • Générer et imprimer des rapports de test

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.