DOCA0170ZH-05

EcoStruxure Power Commission 软件

概述

EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件有助于您在项目寿命的测试、调试和维护阶段中管理项目。其中的创新功能为配置、测试和调试智能电气设备提供了简便的方式。

EPC 软件自动发现智能设备,同时让您能够添加设备,以便轻松地配置。您可以生成综合报告,以作为工厂验收测试和现场验收测试的一部分,从而摒弃繁重的人工工作。此外,在面板工作时,所进行的任何设置变更都会被黄色高亮显示工具轻松识别。它能够指示项目值与设备值之间存在偏差,这就确保了操作和维护阶段的系统一致性。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

单击此处,下载 EcoStruxure Power Commission 的最新版本。

特性

EPC 软件通过 Service Interface 执行以下操作:

  • 通过设备发现功能创建项目

  • 将项目保存在 EPC 云中以供参考

  • 从设备下载保护设置

  • 以安全的方式执行测试操作

  • 查看图形表示的设备间通讯架构

  • 检查系统固件兼容状态

  • 更新至最新设备固件

  • 执行自动脱扣曲线测试、

    @updatedD2
    区域选择联锁 (ZSI) 测试、强制脱扣测试,并准备初级注入测试

  • 生成并打印测试报告

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.