DOCA0170ZH-05

硬件描述

Service Interface 说明

  1. 24 VDC 电源输入

  2. 24 Vdc 电源输出

  3. Mini-B USB 端口

  4. 测试端口 LED

  5. 状态 LED

  6. USB LED

  7. 产品信息的对应二维码

  8. 电源 LED 指示灯

  9. Service Interface 磁座

  10. 测试端口

  11. 橡胶保护盖

  12. 磁性电缆支架

附件部件号

Service Interface 随附有以下附件:

附件

说明

部件号

Service Interface 套件

LV485500

Service Interface 模块

LV485510SP

AC/DC 电源

LV485511SP

用于 630-6300 A ACB MCCB 脱扣单元的 7 针电缆

LV485512SP

用于 100-630 A MCCB 脱扣单元的 7 针电缆

LV485513SP

ULP 电缆

LV485514SP

带磁铁的 USB 电缆

LV485517SP

24 Vdc 电源输出接口

Dinkle 部件号 - EC350V–02P

Phoenix Contact - 1840366

24 Vdc 电源

Service Interface 必须始终通过 24 V 电源适配器端口由 24 Vdc 供电。对于欧洲 (RPE)、英国 (RPK)、美国 (RPA) 和澳大利亚 (RPS) 市场,Service Interface 随附有 110...230 Vac 至 24 Vdc 适配器和适配器插头。插头为 2 针类型。

Service Interface 还配有 24 Vdc 电源,其通过 120 mA 输出对任何辅助设备供电(如有必要)。

测试端口 LED

测试端口 LED 指示 Service Interface 的连接状态。

LED 指示

LED 颜色

状态描述

亮起

绿色

Service Interface 通过电缆 LV485512SP 连接到 MasterPact NT/NW EasyPact MVSComPacT NSPowerPacT P 和 R 型断路器中的 MicroLogic 脱扣单元。

蓝色

Service Interface 通过电缆 LV485513SP 连接到 ComPacT NSXPowerPacT H、J 或 L 型断路器中的 MicroLogic 脱扣单元。

橙色

Service Interface 通过电缆 LV485514SP 连接到 Enerlin'X 设备。

熄灭

Service Interface 未连接。

电源 LED 指示灯

绿色电源 LED 指示电源状态。

LED 指示

状态描述

亮起

已连接电源输入

熄灭

未连接电源输入

USB LED

绿色 USB LED 指示 USB 连接状态。

LED 指示

状态描述

亮起

已连接 USB

熄灭

未连接 USB

状态 LED

橙色状态 LED 指示 Service Interface 状态。

LED 指示

状态描述

亮起

Service Interface 处于引导模式

熄灭

Service Interface 运行

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.