DOCA0170FR-05

Description du matériel

Description de Service Interface

  1. Entrée d'alimentation 24 VCC

  2. Sortie d'alimentation 24 VCC

  3. Port USB mini-B

  4. Voyant de la prise de test

  5. Voyant d'état

  6. Voyant USB

  7. Code QR pour information produit

  8. Voyant d'alimentation

  9. Support magnétique de Service Interface

  10. Prise de test

  11. Capot de protection en caoutchouc

  12. Support de câble magnétique

Références des accessoires

Service Interface est fourni avec les accessoires suivants:

Accessoires

Description

Référence

Kit Service Interface

LV485500

Module Service Interface

LV485510SP

Alimentation CA/CC

LV485511SP

Câble 7 broches pour déclencheurs MCCB ACB 630-6300 A

LV485512SP

Câble 7 broches pour déclencheurs MCCB 100-630 A

LV485513SP

Câble ULP

LV485514SP

Câble USB avec aimant

LV485517SP

Connecteur de sortie d'alimentation 24 VCC

Référence Dinkle - EC350V-02P

Phoenix Contact - 1840366

Alimentation 24VCC

Le module Service Interface doit toujours être alimenté en 24VCC par le port de l'adaptateur d'alimentation 24V. Un adaptateur de 110-230VCA à 24VCC est fourni avec Service Interface , ainsi que des prises adaptatrices pour l'Europe (RPE), le Royaume-Uni (RPK), les États-Unis (RPA) et l'Australie (RPS). Il s'agit de prises à 2 broches.

Le module Service Interface est également équipé d'une sortie 24VCC à 120mA pour alimenter des appareils auxiliaires si nécessaire.

Voyant de la prise de test

Le voyant de la prise de test indique l'état de la connexion du Service Interface .

Voyant

Couleur du voyant

Description de l'état

Allumé

Vert

Service Interface est connecté au déclencheur MicroLogic dans un disjoncteur MasterPact NT/NW , EasyPact MVS , ComPacT NS ou PowerPacT à châssis P ou R avec un câble LV485512SP.

Bleu

Service Interface est connecté au déclencheur MicroLogic dans un disjoncteur ComPacT NSX ou PowerPacT à châssis H, J ou L avec un câble LV485513SP.

Orange

Service Interface est connecté à un appareil Enerlin'X avec un câble LV485514SP.

Eteint

Service Interface n'est pas connecté.

Voyant d'alimentation

Le voyant d'alimentation vert indique l'état de l'alimentation.

Voyant

Description de l'état

Allumé

Entrée d'alimentation connectée

Eteint

Entrée d'alimentation non connectée

Voyant USB

Le voyant USB vert indique l'état de la connexion USB.

Voyant

Description de l'état

Allumé

USB connecté

Eteint

Pas d'USB connecté

Voyant d'état

Le voyant d'état orange indique l'état du module Service Interface .

Voyant

Description de l'état

Allumé

Service Interface en mode Démarrage

Eteint

Service Interface opérationnel

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.