DOCA0170FR-05

Introduction

Gamme principale PacT Series

Pérennisez votre installation grâce aux PacT Series basse et moyenne tension de Schneider Electric. Fondée sur l'innovation légendaire de Schneider Electric, la PacT Series comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des relais différentiels et des fusibles, adaptés à toutes les applications standard et spécifiques. Bénéficiez de performances fiables avec la PacT Series sur les tableaux de distribution compatibles EcoStruxure, de 16 à 6300 A en basse tension et jusqu'à 40,5 kV en moyenne tension.

Présentation

Le Service Interface de référence LV485500 est un instrument portable conçu pour les tests sur site.

Le Service Interface est utilisé :

  • pour la configuration des équipements Enerlin'X .

  • pour le test et la configuration des déclencheurs MicroLogic montés dans les disjoncteurs basse tension suivants :

    • Disjoncteurs MasterPact ™ NT/NW

    • Disjoncteurs EasyPact™ MVS

    • Disjoncteurs ComPacT ™ NS

    • Disjoncteurs PowerPacT à châssis P et R

    • Disjoncteurs ComPacT ™ NSX

    • Disjoncteurs PowerPacT à châssis H, J et L

NOTE:
  • Les informations relatives à la nouvelle génération de disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT à châssis H, J et L fournies dans ce guide s'appliquent également à la gamme existante de disjoncteurs ComPact NSX et PowerPact à châssis H, J et L. Les exceptions sont indiquées le cas échéant.

  • Les informations relatives à la nouvelle génération de disjoncteurs ComPacT NS et PowerPacT P et R fournies dans ce guide s’appliquent également à la gamme existante de disjoncteurs ComPact NS et PowerPact à châssis P et R. Les exceptions sont indiquées le cas échéant.

  • Ces nouvelles gammes reposent sur la même architecture technique et dimensionnelle que la gamme existante de disjoncteurs.

EcoStruxure Power Commission (EPC) est un logiciel global qui permet de tester les disjoncteurs et les accessoires de communication via Service Interface .

A qui s'adresse ce document ?

@newD1

Ce document s'adresse aux ingénieurs de terrain et au personnel de maintenance. L'équipe EPC fournit la licence requise pour utiliser le logiciel EPC logiciel avec Service Interface.

NOTE: La fonction de déclenchement forcé peut être utilisée sans licence.

Fonctionnalités

Les principales fonctions de Service Interface sont les suivantes :

  • Interface à un seul connecteur pour tester différents disjoncteurs.

  • Sortie 24 VCC à 120 mA pour les appareils externes.

  • Protection contre les impulsions de 12 kV entre l'interface utilisateur et la prise de test.

  • Montable sur aimant.

  • Interface utilisateur EPC pour le test et la configuration.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.