DOCA0170ZH-05

简介

PacT Series 主要系列

施耐德电气的低压和中压 PacT Series 系列使您的装置不会过时。PacT Series 系列以传奇的施耐德电气创新为基础,包括出众的断路器、开关、漏电保护装置和熔断器,适用于几乎任何标准和特定应用。在支持 EcoStruxure 的开关柜中,通过 PacT Series 系列在 16 到 6300 A 的低压和 40.5 kV 的中压开关柜中体验强大的性能。

概述

部件号为 LV485500Service Interface 是一款便携式仪器,专为现场测试而设计。

Service Interface 用于:

  • 配置 Enerlin'X 设备。

  • 测试和配置安装在以下低压断路器中的 MicroLogic 脱扣单元:

    • MasterPact ™ NT/NW 断路器

    • EasyPact™ MVS 断路器

    • ComPacT ™ NS 断路器

    • PowerPacT P 型和 R 型断路器

    • ComPacT ™ NSX 断路器

    • PowerPacT H 型、J 型和 L 型断路器

注:
  • 本文档中与新一代 ComPacT NSXPowerPacT H 型、J 型和 L 型断路器相关的信息也适用于现有的 ComPact NSXPowerPact 系列的 H 型、J 型和 L 型断路器。如有例外,将专门说明。

  • 本指南中与新一代 ComPacT NS PowerPacT PR 断路器相关的信息也适用于现有的 ComPact NSPowerPact P 和 R 系列断路器。如有例外,将专门说明。

  • 这些新系列所依托的技术和尺寸架构与现有断路器系列相同。

EcoStruxure Power Commission (EPC) 是一款全局软件,拥有用于通过 Service Interface 测试断路器和通讯附件的测试功能。

读者

@newD1

本文档的目标用户是现场工程师和维护人员。EPC 团队提供使用带有服务接口的 EPC 软件必需的许可。

注: 强制脱扣功能可在无许可证的条件下使用。

特性

Service Interface 的主要特色包括:

  • 用于测试不同断路器的单接口。

  • 面向外部设备的 24 Vdc / 120 mA 电源输出。

  • 用户接口与测试端口之间的 12 kV 安全脉冲保护

  • 磁吸式安装。

  • 用于测试和配置的 EPC 用户界面。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.