DOCA0170ZH-05

测试功能

EPC 软件让您能够通过 Service Interface MicroLogic 脱扣单元执行以下操作:

  • 使用次级注入的自动脱扣曲线测试

  • 设备检查(强制脱扣测试)

  • ZSI 测试

EPC 软件还允许您通过 Service Interface 在 MicroLogic 脱扣单元上准备初级注入测试。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.