DOCA0170FR-05

Fonctions de test

Le logiciel EPC vous permet d'effectuer les tests suivants sur un déclencheur MicroLogic via Service Interface  :

  • Test automatique de la courbe de déclenchement par injection secondaire

  • Vérification de l'équipement (test de déclenchement forcé)

  • Test ZSI

Le logiciel EPC vous permet également de préparer des tests d'injection primaire sur un déclencheur MicroLogic via Service Interface.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.