DOCA0170FR-05

Connexion de Service Interface à un déclencheur MicroLogic

Connectez Service Interface à la prise de test du déclencheur MicroLogic à l'aide du câble LV485513SP.

  1. Alimentation CA/CC

  2. Câble 7 broches pour déclencheurs MCCB 100-630 A

  3. Câble USB avec aimant

IMPORTANT:
@UpdatedD2
Il est recommandé d'alimenter le déclencheur MicroLogic 5/6/7 avec une source externe 24 VCC pendant les tests afin de réduire la durée du test.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?