DOCA0170ZH-05

Service Interface 连接至 MicroLogic 脱扣单元

使用电缆 LV485513SPService Interface 连接至 MicroLogic 脱扣单元测试端口。

  1. AC/DC 电源

  2. 用于 100-630 A MCCB 脱扣单元的 7 针电缆

  3. 带磁铁的 USB 电缆

重要:
@UpdatedD2
建议在测试过程中使用 24 Vdc 外部电源为 MicroLogic 5/6/7 脱扣单元供电,以缩短测试持续时间。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?