Enerlin'X 设备兼容性
下表列出了在 Service Interface 连接到带 EPC 软件的 PC 的情况下,哪些功能适用于 Enerlin'X 设备:
|
设备 |
部件号 |
配置 |
固件更新 |
|---|---|---|---|
|
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块 |
LV434063 |
✓ |
✓ |
|
用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块 |
TRV00121 |
– |
✓ |
|
STRV00121 |
|||
|
用于单个断路器的 IFE 以太网接口 |
LV434001 |
– |
✓ |
|
IFE 配电盘服务器 |
LV434002 |
– |
✓ |
|
用于具有 Modbus-SL RJ45 端口的单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 |
LV434000 |
✓ |
✓ |
|
用于具有 Modbus-SL 5 引脚连接器的单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 |
TRV00210 |
– |
✓ |
|
STRV00210 |
|||
|
BSCM 断路器状态控制模块 |
LV434205 |
– |
– |
|
S434205 |
|||
|
BCM ULP 断路器通讯模块 |
33106 |
– |
✓ |