DOCA0170FR-05

Compatibilité des équipements Enerlin'X

Le tableau suivant répertorie les fonctions applicables aux équipements Enerlin'X avec Service Interface connecté à un PC exécutant le logiciel EPC :

Equipement

Référence

Configuration

Mise à jour du firmware

Module d'interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

LV434063

Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur

TRV00121

STRV00121

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

LV434001

Serveur de tableau IFE

LV434002

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur avec port RJ45 Modbus-SL

LV434000

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur avec connecteur 5 broches Modbus-SL

TRV00210

STRV00210

Module BSCM de contrôle d'état du disjoncteur

LV434205

S434205

Module BCM ULP de communication du disjoncteur

33106

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?