DOCA0170FR-05

Détection des déclencheurs

Une fois que le PC est connecté au déclencheur MicroLogic non communicant à tester via Service Interface , vous pouvez démarrer le logiciel EPC.

Procédez comme suit pour détecter les appareils :

  1. Cliquez sur Lancer la découverte des équipements dans l'écran d'accueil d'EPC.

    Résultat : La fenêtre Ajouter des appareils s'affiche.

  2. Cliquez sur USB/SÉRIE pour l'option Rechercher des appareils via
  3. Sélectionnez l'appareil à tester ou cliquez sur RECHERCHER DES APPAREILS.
  4. Sélectionnez le port COM de Service Interface dans la liste et cliquez sur AJOUTER DES EQUIPEMENTS.

    Résultat : La boîte de dialogue Ajouter les détails de l'équipement s'affiche.

  5. Entrez les détails de l'appareil et cliquez sur ENREGISTRER.
  6. Entrez les détails du projet et du client, puis cliquez sur CONTINUER.

    Résultat : La page de l'appareil s'affiche.

  7. Cliquez sur CONNECTER À L'ÉQUIPEMENT.

    Résultat : Les boutons suivants s'affichent pour l'appareil sélectionné :

    • Configuration

    • Vérification de l'équipement

    • Micrologiciel

    • Test automatique de la courbe de déclenchement

    Pour les déclencheurs non communicants, les boutons Configurer et Micrologiciel s'affichent mais sont grisés. Les déclencheurs non communicants ne prennent pas en charge la configuration et la mise à jour de micrologiciel.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel EcoStruxure Power Commission.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?