DOCA0170ZH-05

发现脱扣单元

如果 PC 已连接到非通讯 MicroLogic 脱扣单元以便通过 Service Interface 进行测试,则可以启动 EPC 软件。

执行以下步骤以发现设备:

  1. 单击 EPC 欢迎屏幕中的启动设备发现

    结果:此时显示添加设备窗口。

  2. 单击通过以下方式发现设备中的 USB/SERIAL 按钮。
  3. 选择要测试的设备,或者单击查找设备
  4. 选择 Service InterfaceCOM 端口,然后单击添加设备

    结果显示 Add device details 对话框。

  5. 输入设备详细信息,然后单击保存
  6. 输入项目和客户的详细信息,然后单击继续

    结果:显示设备视图页面。

  7. 单击连接到设备

    结果:为所选择的设备显示以下按钮:

    • 配置

    • 设备检查

    • 固件

    • 自动脱扣曲线测试

    对于非通讯脱扣单元,会显示“配置”和“固件”按钮,但这些按钮为灰显状态。非通讯脱扣单元不支持配置和固件更新。

    有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?