DOCA0170ZH-05

Service Interface 连接到 Enerlin'X 设备

使用电缆 LV485514SPService Interface 连接到以下 Enerlin'X 设备的 RJ45 ULP 端口之一:

  • IFM 接口

  • IFE 接口

  • IFE 服务器

  • IO 模块

  • FDM121 显示器

  1. AC/DC 电源

  2. ULP 电缆

  3. 带磁铁的 USB 电缆

@UpdatedD2
连接之后,可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件来配置和/或更新以下设备的固件:
  • 连接有 Service InterfaceEnerlin'X 设备。

  • IMU 中的其他 Enerlin'X 设备,包括 BCM ULP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?