DOCA0170FR-05

Raccordement de Service Interface à un équipement Enerlin'X

Utilisez le câble LV485514SP pour raccorder Service Interface à l'un des ports ULP RJ45 des équipements Enerlin'X suivants :

  • Interface IFM

  • Interface IFE

  • Serveur IFE

  • Module IO

  • Afficheur FDM121

  1. Alimentation CA/CC

  2. Câble ULP

  3. Câble USB avec aimant

@UpdatedD2
Après connexion, vous pouvez utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour configurer et/ou de mettre à jour le micrologiciel de :
  • l'équipement Enerlin'X sur lequel Service Interface est connecté.

  • les autres équipements Enerlin'X de l'IMU, y compris BCM ULP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?