아바타 설정
경고 |
|---|
|
의도하지 않은 장비
작동
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
각 TeSys™ 아바타에 대한 보호 기능을 구성하십시오. 보호 기능은 선택한 아바타에 따라 달라집니다.
아바타 설정
|
단계 |
행동 |
|
|---|---|---|
|
1 |
DTM 도구에서 설정 탭을 클릭합니다. |
|
|
2 |
아바타에서 구성할 아바타를 클릭합니다. |
|
|
3 |
각 아바타에 대한 보호 기능을 구성합니다. |
|
|
4 |
확인을 눌러 설정을 확인합니다. 프로젝트를 저장합니다. |
|
경고