DOCA0270PTBR-01

Configurações do avatar

ATENÇÃO
Operação não intencional do equipamento
  • Certifique-se de definir os parâmetros da função de proteção de acordo com o nível de proteção exigido dos motores e cargas controlados.
  • Os disjuntores-motor TeSys™ GV2 não devem ser usados com o TeSys island para cargas com classes de disparo definidas acima da classe 15.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

Configure as funções de proteção para cada avatar TeSys™. As funções de proteção variam de acordo com o avatar selecionado.

Configurações do avatar

Etapa

Ação

1

Clique na guia CONFIGURAÇÕES na ferramenta DTM.

2

Em AVATARES, clique no avatar que será configurado.

3

Configure as funções de proteção para cada avatar.

4

Clique em OK para confirmar as configurações. Salve o projeto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?