Perte courant phase
La fonction Perte de phase courant ne s’applique qu’aux TeSys avatars triphasés.
Lorsqu’elle est activée, dans l’état Démarrage ou Marche du moteur, cette fonction de protection lance un déclenchement perte de phase courant lorsque le déséquilibre de phase courant dépasse le niveau déclenchement perte de phase courant, pendant une durée plus longue que le délai déclenchement perte de phase courant.
-
Égale à la différence maximale entre le courant efficace de chaque phase (en valeur absolue) et la moyenne des courants efficaces triphasés ;
-
Divisée par la moyenne des courants efficaces triphasés.
|
I1 |
Courant phase 1 |
I2 |
Courant phase 2 |
|
I3 |
Courant phase 3 |
%Idéséq |
%Déséquilibre de phase courant |
|
Ialarme |
Niveau d’alarme perte de phase courant |
Idécl |
Niveau déclenchement perte de phase courant |
|
A |
Alarme perte de phase courant |
B |
Déclenchement perte de phase courant |
|
C |
État Démarrage ou Marche du moteur |
T |
Délai perte de phase courant |