DOCA0270KO-01

전류 위상 손실

전류 위상 손실 기능은 3상 TeSys avatars에만 적용됩니다.

사용 설정된 경우, 전동기 시작 또는 실행 상태에서 이 보호 기능은 전류 위상 불균형이 전류 위상 손실 트립 지연보다 더 긴 시간 동안 전류 위상 손실 트립 수준을 초과할 때 전류 우상 손실 트립을 트리거합니다.

주의: 전류 위상 불균형 값은 다음과 같은 비율입니다.
  • 개별 위상 RMS 전류(절대값) 및 3상 RMS 전류의 평균 간의 최대 차이

  • 3상 RMS 전류의 평균으로 나눈 값

전류 위상 손실 트립

I1

1상 전류

I2

2상 전류

I3

3상 전류

%Iunb

% 전류 위상 불균형

Ialarm

전류 위상 손실 경보 수준

Itrip

전류 위상 손실 트립 수준

A

전류 위상 손실 경보

B

전류 위상 손실 트립

C

전동기 시작 또는 실행 상태

T

전류 위상 손실 트립 지연

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?