Stromphasenverlust
Die Funktion „Stromphasenverlust“ wird nur auf 3-phasigen TeSys avatars angewandt.
Wenn aktiviert, löst diese Schutzfunktion im Start- oder Laufstatus eine Stromphasenverlust-Auslösung aus, wenn die Stromphasenunsymmetrie die Stromphasenverlust-Auslösestufe für eine längere Zeit als die Stromphasenverlust-Auslöseverzögerung überschreitet.
-
Die maximale Differenz zwischen dem Effektivstromwert einer einzelnen Phase (als absoluter Wert) und dem Durchschnitt der 3-phasigen Effektivstromwerte
-
Dividiert durch den Durchschnitt der 3-phasigen Effektivstromwerte
|
I1 |
Strom Phase 1 |
I2 |
Strom Phase 2 |
|
I3 |
Strom Phase 3 |
%Iunb |
%Stromphasenunsymmetrie |
|
Ialarm |
Stromphasenverlust-Alarmstufe |
iTrip |
Stromphasenverlust – Auslösestufe |
|
A |
Stromphasenverlust – Alarm |
B |
Stromphasenverlust – Auslösung |
|
C |
Motorstart- oder Laufstatus |
Di |
Stromphasenverlust – Auslöseverzögerung |